×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 58386780, 文档发布日期 2016年3月1日
(14)
评估

SIMATIC S7 站与第三方设备利用 MODBUS RTU 协议建立通信连接,需要用到哪些硬件及软件组件?

  • 文档
  • 涉及产品
描述 本条目描述了 SIMATIC S7 站与第三方设备利用 MODBUS RTU 协议建立通信连接需要用到哪些硬件及软件组件。下面的 SIMATIC S7 站可以用作 Modbus (RTU)主站和 Modbus (RTU)从站: SIMATIC S7-300, ET 200M and S7-400 SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1500, SIMATIC ET 200MP, SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200S ......

描述
本条目描述了 SIMATIC S7 站与第三方设备利用 MODBUS RTU 协议建立通信连接需要用到哪些硬件及软件组件。


下面的 SIMATIC S7 站可以用作 Modbus (RTU)主站和 Modbus (RTU)从站:

  • SIMATIC S7-1500, SIMATIC ET 200MP, SIMATIC ET 200SP
  • SIMATIC S7-1200
  • SIMATIC S7-300, ET 200M 和 S7-400
  • ET 200S


SIMATIC S7-1500, SIMATIC ET 200MP, SIMATIC ET 200SP

SIMATIC S7-1500 站可以用作 Modbus (RTU) 主站或 Modbus (RTU) 从站。

在 S7-1500 中,需要如下通信模块中的一个与第三方设备通过 Modbus RTU 协议建立通信连接。


通讯模板订货号
CM PtP RS232 HF (for S7-1500 and ET200MP)6ES7541-1AD00-0AB0
CM PtP RS422/485 HF (for S7-1500 and ET200MP)6ES7541-1AB00-0AB0
CM PtP (for ET200SP)6ES7137-6AA00-0BA0


附加信息

  •  更多关于使用MODBUS RTU与S7-1500,  ET 200MP和ET 200SP通信的信息请参考此条目:59057093 .
  • 使用SIMATIC S7-1500建立MODBUS-RTU 通信的示例程序请参考条目:68202723 .


SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1200 站可以用作 Modbus (RTU) 主站或 Modbus (RTU) 从站。

在 S7-1200 中,需要如下通信模块中的一个与第三方设备通过 Modbus RTU 协议建立通信连接。

通讯模板订货号
CM 1241 RS422/4856ES7241-1CH32-0XB0
CM 1241 RS422/4856ES7241-1CH31-0XB0
CM 1241 RS4856ES7241-1CH30-0XB0
CB 1241 RS4856ES7241-1CH30-1XB0
CM 1241 RS2326ES7241-1AH32-0XB0
CM 1241 RS2326ES7241-1AH30-0XB0

附加信息

  • 更多关于使用 MODBUS RTU 协议的信息请参考此条目号对应的手册: 36932465.
  • 使用 SIMATIC S7-1200 建立 MODBUS-RTU 通信的示例程序请参照此条目号: 47756141.


SIMATIC S7-300, ET 200M 和 S7-400

SIMATIC S7-300,ET 200M 和 S7-400 可以用作 Modbus (RTU)主站 Modbus (RTU)从站。

使用 S7-300, ET 200M 和 S7-400  通过 MODBUS RTU 协议与第三方设备建立通信连接,需要如下的软硬件组件:

  •  串行通信模块
    • 用于 S7-300 和 ET 200M 的 CP341 模块
    • 用于 S7-400 的 CP441-2 模块
  •  相应的可装载驱动

下表提供了相关软硬件组件的概述


硬件和软件

组件

说明
CP341 可装载的 Modbus (RTU) 主站和 Modbus (RTU) 从站驱动可以用在 CP341 上使用,CP341 订货号如下: 
  • 6ES7341-1AH02-0AE0
  • 6ES7341-1BH02-0AE0
  • 6ES7341-1CH02-0AE0
CP441-2可装载的 Modbus (RTU)  主站和 Modbus(RTU)  从站驱动可以在 CP441-2 上使用,CP441-2 订货号如下: 
  • 6ES7441-2AA05-0AE0
       

说明
对于 CP441-2 需要如下的接口模块:

  • 6ES7963-1AA10-0AA0 带有 RS232 接口
  • 6ES7963-2AA10-0AA0 带有 TTY 接口
  • 6ES7963-3AA10-0AA0 带有 RS422/RS485  接口
可装载 Modbus(RTU) 主站驱动 用于 CP341 和 CP441-2 的可装载 Modbus (RTU) 主站驱动可通过此条目号下载: 27774018.
可装载 Modbus (RTU) 主站驱动授权可通过如下的订货号采购:
  • 6ES7870-1AA01-0YA0:此授权包包括软件、文档以及硬件狗
  • 6ES7870-1AA01-0YA1:此授权包只包括硬件狗
 可装载 Modbus(RTU) 从站驱动 用于 CP341 和 CP441-2 的可装载 Modbus (RTU) 从站驱动可通过此条目号下载: 27774276.
可装载 Modbus (RTU) 从站驱动授权可通过如下的订货号采购:
  • 6ES7870-1AB01-0YA0:此授权包包括软件、文档以及硬件狗
  • 6ES7870-1AB01-0YA1:此授权包只包括硬件狗


附加信息

关于可装载 Modbus (RTU) 主站和从站驱动的调试信息可以参阅下面列出的手册。

手册

条目ID
SIMATIC S7-300/S7-400 Loadable Drivers for PtP CPs: MODBUS Protocol RTU Format, S7 is Master

1220184

SIMATIC S7-300/S7-400 Loadable Drivers for PtP CPs: MODBUS Protocol RTU Format, S7 is Slave

1218007 







 

如何下载一个可装载驱动,例如 Modbus Master (RTU) ,到连接在 S7-400 H 系统下的 ET200M 上的 CP341 模块,可以参照条目: 17854293.


SIMATIC ET 200S
SIMATIC ET 200S 可以用作 Modbus (RTU) 主站 或 Modbus (RTU)从站。

在 ET 200S 中需要使用串口接口模块 ET 200S Modbus/USS 通过 MODBUS RTU 协议来建立与第三方设备的通信连接。


串行接口模块订货号
ET 200S 1SI6ES7138-4DF11-0AB0

附加信息
更多关于 ET 200S Modbus/USS 串口接口模块的信息请参考此条目号对应的手册: 9260793




安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.