Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 58496697, Beitragsdatum: 29.11.2013
(0)
Bewerten

Warum wird am Baustein für Modbus TCP der Statuswert A090 (hex) ausgegeben, obwohl Sie die richtige Lizenz eingetragen haben?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung
Es gibt verschiedene Ursachen, die dazu führen, dass der Modus-Baustein den Statuswert A090 (hex) liefert, obwohl Sie die richtige Lizenz eingetragen haben.
 

Ursache Abhilfe
Sie haben die Funktion FC10 "EQ_STRNG" nicht in das Projekt eingefügt oder die Funktion FC10 "EQ_STRNG" hat eine andere FC-Nummer.

Dies betrifft folgende Produkte und Versionen:

  • S7 OpenMODBUS/TCP (V4.0 und V4.1)
  • S7 OpenMODBUS/TCP PN-CPU
    (V2.0, V2.1, V2.2, V2.3 und V2.4)
  • SIMATIC Modbus/TCP RED V2 (V2.0)

Hinweis
Dies betrifft weder die nachfolgenden Versionen der oben aufgelisteten Produkte noch die Produkte SIMATIC Modbus/TCP SENTRON PAC und SIMATIC Modbus/TCP PN CPU Redundant.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion FC10 "EQ_STRNG" in Ihr Projekt eingefügt haben. Diese finden Sie in der Standard Library von STEP 7 unter "IEC Function Blocks > Blocks".
Wenn die FC-Nummer im Anwenderprogramm bereits verwendet wird, dann muss die Funktion FC10 "EQ_STRNG" in den Modbus-Bausteinen mit der neuen FC-Nummer umverdrahtet werden.
Sie haben den Lizenzschlüssel nur in der Datenansicht des Lizenz-Datenbausteins eingtragen. Wenn der Lizenzschlüssel in der Datenansicht des Lizenz-Datenbausteins eingetragen wird, wird dieser beim Neustart der CPU mit dem Initialwert überschrieben. Deshalb müssen Sie den Lizenzschlüssel in der Deklarationsansicht als Initialwert eintragen. Anschließend kann der Lizenzschlüssel in der Datenansicht initialisiert werden.
Sie haben die Ziffer 0 (Null) anstelle des Buchstabens O im REG_KEY verwendet. Stellen Sie sicher, dass der REG_KEY String nur aus Buchstaben besteht.
Sie rufen den Modbus-Baustein im OB121 auf.

Dies betrifft folgende Produkte:

  • S7 OpenMODBUS/TCP
  • S7 OpenMODBUS/TCP PN-CPU (nur V2.2 und höher)
  • SIMATIC Modbus/TCP RED V2
  • SIMATIC Modbus/TCP SENTRON PAC
  • SIMATIC Modbus/TCP PN CPU Redundant
Entfernen Sie den Aufruf des Modbus-Bausteins aus dem OB121.

Fehlerdetails
Detailierte Fehlerbeschreibung
Helfen Sie uns, den Online Support zu verbessern.
Die aufgerufene Seite kann nicht angezeigt werden. Bitte kontaktieren Sie den Webmaster.
Kontakt zum Webmaster