×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 58638283, 文档发布日期 2012年9月4日
(10)
评估

通过 GPRS 和 S7-1200 以及 SIMATIC CP 1242-7 GPRS Scenario 3 实现无线数据通信 - 短信息通信

  • 文档
  • 涉及产品

问题
本应用说明了如何通过短信息来建立用于切换和信号发送的简易系统。本应用将以一台饮料售货机为例。该自动售货机以固定间隔来检查以下方面的内容

  • 剩余的不同类型的饮料
  • 投币盒中金属币的高度
  • 冷却系统温度。另外,还将通过一个传感器来检测是否有人未经授权而打开前门。

自动售货机对特定事件(如超过限值/下降到限值以下)单独做出响应,并通知维护人员。尽管如此,自动售货机会应答已接收的过程值请求。

此自动化问题会导致与此解决方案的功能有关的以下具体情况:

  • 一个可设置的电话号码发送短信息
    • 可将过程值集成到消息文本中。
    • 可使用触发,从控制器的用户程序启动发送例程。
  • 多个用户发送消息(广播)
  • 发送随后等待确认的消息(升级)
  • 接收消息。
    根据具体消息文本,
    • 从控制器读出请求的值并发送到手机
    • 在控制器中执行接收的命令,并向手机发送确认/错误消息。

解决方案
SIMATIC CP 1242-7 GPRS 调制解调器是本应用中的核心组件。借助于 SIMATIC S7-1200 的通信处理器,可以向任何一部手机发送短信息,并可从这些手机接收文本消息 。本应用示例说明了如何在 S7-1200 CPU 的用户程序中根据短信息通信的要求进行编程。您可根据自己的要求使用全部或部分功能,或者对功能进行自定义。

SIMATIC CP 1242-7 GPRS (2) 通过总线接口与 SIMATIC S7-1200 控制器 1211C (3) 相连。SIM 卡(5)插到 GSM/GPRS 调制解调器中,一个 ANT 794-4MR 四频带 GSM/GPRS 天线(4)用于连接至空中接口 。所有组件的电源均通过 SIMATIC PM 1207 电源模块(1)提供。

下载

下载内容

下载

文档
通过 S7-1200 控制器的短信息进行无线信号发送和切换
58638283_CE-X21_Szenario3_SMS_CP1242-7_DOKU_V10_en.pdf ( 1262 KB )
代码
STEP 7 V11 的项目文件
58638283_CEX21-Szenario3_SMS_CODE.zip ( 3307 KB )

附加信息

标题

链接

远程站和 Telecontrol Server Basic 之间的过程数据交换(情况 1) 条目号:56720905
通过 SIMATIC S7-1200 和 CP 1242-7 GPRS 以及 Telecontrol Server Basic 实现远程诊断和远程维护(情况 4) 条目号:39863979
SIMATIC S7-1200 系统手册 条目号:36932465
SIMATIC CP 1242-7 GPRS 系统手册 条目号:42330276
Telecontrol Server Basic 系统手册 条目号:50898745
通过串行通信处理器和 MD720-3 GPRS/GSM 调制解调器发送和接收短信息 条目号:25545680
通过 EGPRS 路由器 MD741-1 与 S7-CPU 间进行短信息传送 条目号:54361177
应用服务与支持门户网站的技术论坛中的会议 链接

安全注意事项
警告
本文中所描述的功能与解决方案主要限于自动化任务的实现。在设备与工厂的其它部分、企业网络或互联网相连时,请考虑采取工业安全方面的相应保护措施 。关于详细信息,请参见条目号 50203404

最后修改
第一版

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.