×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载, 条目ID: 58860033, 文档发布日期 2016年5月31日
(80)
评估

WinCC flexible 2008 Service Pack3 的 Update (Hotfix)

  • 文献
  • 涉及产品
描述: WinCC flexible 2008 Service Pack3 的 Update7 现已可用。......

描述:
WinCC flexible 2008 Service Pack3 的 Update7 现已可用。
 

安装要求:

  • WinCC flexible 2008 Service Pack 3 Micro
  • WinCC flexible 2008 Service Pack 3 Compact
  • WinCC flexible 2008 Service Pack 3 Standard
  • WinCC flexible 2008 Service Pack 3 Advanced
  • WinCC flexible 2008 Service Pack 3 ASIA Standard
  • WinCC flexible 2008 Service Pack 3 ASIA Advanced
  • WinCC flexible 2008 Service Pack 3 CHINA
  • WinCC flexible 2008 Service Pack 3 Runtime

 

  1. 关于 Update7 的信息
    该 Update 必须安装在工程系统以及运行系统上。此外,必须通过操作系统更新包 (映像更新) 升级 HMI 设备的操作系统。下面的自述文件/功能描述中包含重要信息。

        Liesmich
         Readme
    如果您在使用 Update7 时遇到问题,请联系客户支持。


  2. Update7 下载
    Update7 也包含所有以前的 Updates。
    请注意文件大小。

        WinCC flexible 2008 SP3 Update7:  
                    Download ZIP file
                    Download EXE file
     

  1. Previous Updates:
    WinCC flexible 2008 SP3 Update1:  ZIP ; EXE
    WinCC flexible 2008 SP3 Update2:  ZIP ; EXE
    WinCC flexible 2008 SP3 Update3:  ZIP ; EXE
    WinCC flexible 2008 SP3 Update4:  ZIP ; EXE ; Patch for Update4
    WinCC flexible 2008 SP3 Update5:  ZIP ; EXE

     
  2. License Conditions and Disclaimers for Open Source Software -
    can be found on the data storage device (DVD) "WinCC flexible 2008 SP3“ in the file "ReadMe_OSS.rtf"
    Additional, the following Open Source Software is used with the Updates:
            WCF_2008SP3_upd4_Readme_OSS.zip      
            WCF_2008SP3_upd5_Readme_OSS.zip   
            WCF_2008SP3_upd7_Readme_OSS.zip

    Note for Resellers:
    In order to avoid infringements of the license conditions by the reseller or the buyer these instructions, license conditions and the follwing source data have to be forwarded to the buyers.
            WCF_2008SP3_upd4_MWEB_WCE.zip
            WCF_2008SP3_upd4_WCECOMPAT.zip
            WCF_2008SP3_upd5_Smart_VNC.zip 
            WCF_2008SP3_upd7_MiniWeb.zip 
            WCF_2008SP3_upd7_Smart_VNC.zip
安全性信息
为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续保有全面、先进的工业信息安全概念。西门子的产品和解决方案只是此概念的其中一个要素。更多有关工业信息安全的信息,请访问
http://www.siemens.com/industrialsecurity.