×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 58875807, 文档发布日期 2018年6月20日
(8)
评估

如何使用 TCON 通信指令编程建立两个 S7-1500 CPU 之间的开放式用户通信?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
例如,可以使用基于工业以太网的开放式用户通信,通过集成的PROFINET接口进行数据交换。

支持下列通信协议:

  • TCP
  • ISO-on-TCP
  • UDP

对于工业以太网的开放用户通信使用下列指令:

  • TCON 用于建立连接
  • TDISCON 用于断开连接
  • TSEND 用于发送数据
  • TRCV 用于接收数据

在STEP 7 V14 SP1(TIA Portal)中,可以在“指令”任务卡中,“通讯>开放式用户通讯>其它”选项板找到上述通讯指令。

本例展示了如何使用 TCON 通信指令编程来建立两个 S7-1500 CPU 之间的开放式用户通信。

在主动建立连接的 S7-1500 CPU 中,如果与远程连接方不能建立连接或者端口地址不可用,通信指令 TCON 将返回消息 (ERROR=1) 给用户。此时,必须通过给 REQ 输入一个上升沿信号来再次尝试建立连接。
因此,在主动建立连接的 S7-1500 CPU 中,通信指令 TCON 的 REQ 输入必须使用上升沿触发连接直到指令 TCON 成功完成建立连接,信号 DONE=1。

下面的文档描述了如何在主动和被动的 S7-1500 CPU 中编程建立连接并进行数据交换。

  NET_TCON_S7-1500_en.pdf (854,4 KB) 

下载STEP 7 V14 SP1
此下载包括 "T_COMM_S7-1500.zip" 项目。
复制 "T_COMM_S7-1500.zip" 文件至单独的目录,双击解压。然后使用 STEP 7 Professional V14 SP1  (TIA 博途) 打开并处理解压后的项目。

 Registrierung notwendig  T_COMM_S7-1500.zip (1,1 MB) 

下载STEP 7 V15
此下载包括 "T_COMM_S7-1500_V15.zip" 项目。
复制 "T_COMM_S7-1500_V15.zip" 文件至单独的目录,双击解压。然后使用 STEP 7 Professional V15  (TIA 博途) 打开并处理解压后的项目。

 Registrierung notwendig  T_COMM_S7-1500_V15.zip (1,2 MB) 

额外的信息
有关S7-1500 CPU 开放式用户通讯编程的详细信息,请参阅以下手册:

创建环境
本FAQ中的项目STEP 7 V14 SP1和V15(TIA Portal)创建的。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
提示:反馈始终针对当前文章。您的消息将发送至在线支持的编辑。如果您的反馈有需要,您将于几日后收到我们的答复。双方都理解清楚后,我们将不再回复您。