×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Часто задаваемые вопросы ID сообщения: 59623719, Дата сообщения: 10.09.2014
(11)
Оценить

In STEP 7 (TIA Portal), how can you implement indirect addressing in an SCL program?

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
In the following we explain how to implement indirect addressing in SCL with the S7-300/S7-400.

Description
With the SIMATIC S7-300/S7-400 you have the option of indirect addressing:

  • Indirect addressing of tags
  • Indirect addressing of data blocks

Indirect addressing of tags is like absolute addressing. Instead of the address, you specify an offset in parentheses. For the indirect addressing of data blocks you can also use the "WORD_TO_BLOCK_DB" conversion function.

Fig. 1 shows an example of how to use indirect addressing to access a memory area of a data block in the S7-300/S7-400.
   


Fig. 1

If you want to access markers, inputs and outputs in S7-300/S7-400 using indirect addressing, you need the instructions "%MX()", "%MB()", "%MW()", "%EX()", "%EB()", "%EW()", "%AX()", "%AB()" and "%AW()". Here it is obligatory to enter the percent symbol prefix. The following figure shows you some examples.


Fig. 2

Further Information
More information is available in the manual under


Creation Environment

The screens in this FAQ response were created with STEP 7 (TIA Portal) V15.

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport
Ссылки по теме