×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知, 条目ID: 59902881, 文档发布日期 2012年6月18日
(2)
评估

SIMATIC WinCC V7.0 SP3 和 WinCC V7.0 SP3 ASIA 的更新 1 已发布供货

  • 文献
  • 涉及产品

描述:
SIMATIC WinCC V7.0 SP3 和 SIMATIC WinCC V7.0 SP3 ASIA 的更新 1 的产品发布供货。

安装的先决条件:

  • SIMATIC WinCC V7.0 SP3
  • SIMATIC WinCC V7.0 SP3 ASIA

首先检查 PC 上安装了哪些 WinCC 组件。可在 Windows“控制面板”的“添加或删除程序”中查看此信息。

关于更新 1 的信息:

请注意以下 PDF 文件中的安装与使用说明:


 WinCC_V70_SP3_Update1_Readme.pdf ( 189 KB )
 

安装随附的 SIMATIC NET 更新可能需要重新启动 WinCC PC。
 

更新 1 的交付:

  • 即日起,SIMATIC WinCC V7.0 SP3/WinCC V7.0 SP3 ASIA 的更新 1 已开始提供:更新 1 只能以 DVD 光盘的形式来订购。
  • 更新 1 将在 WinCC 基本软件包内交付,并包括在相关软件更新服务协议的范围内。
     

订货信息:

描述 订货号
WinCC V7.0 SP3
更新 V7.0x -> V7.0 SP3 Update1
S79220-B3611-P
WinCC V7.0 SP3 ASIA
更新 V7.0x ASIA -> V7.0 SP3 ASIA Update1
S79220-B3613-P

 

安全性信息
为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续保有全面、先进的工业信息安全概念。西门子的产品和解决方案只是此概念的其中一个要素。更多有关工业信息安全的信息,请访问
http://www.siemens.com/industrialsecurity.