文档类型 产品通知, 条目ID: 60014955, 文档发布日期 2012年6月18日
(0)
评估

STEP 7 V5.5 SP2 中文版发布供货

  • 文献
  • 涉及产品

STEP 7 V5.5 SP2 中文版现发布供货,可根据下面的说明进行订购。另外,还可从互联网免费下载 STEP 7 V5.5中文版 SP2 (条目号:60015784)。

内容:

  1. 订货信息
  2. 下载
  3. 系统要求
  4. 新增功能
  5. STEP 7 V5.4 中文版 - 产品淘汰
  6. STEP 7 V5.3 中文版 - 产品停止供应

1. STEP 7 V5.5 SP2 中文版的订货信息

订货号

产品名称

6ES7810-4CC10-0KA5 SIMATIC S7,STEP7 V5.5 SP2 中文版
单用户浮动许可
6ES7810-4CC10-0KE5 SIMATIC S7,STEP7 V5.5 SP2 中文版升级
(V3.X - V5.4 至 V5.5)
单用户浮动许可


STEP 7 V5.5 SP2 中文版升级:

已拥有 STEP 7 V3.x、V4.x、V5.0、V5.1、V5.2、V5.3 或 V5.4 的客户可以购买升级软件包。安装升级软件包的先决条件是拥有 STEP 7 V3.x、V4.x、V5.0、V5.1、V5.2、V5.3 或 V5.4 的有效许可。
 

一般情况:

STEP 7 V5.5 SP2 中文版在 DVD 光盘上提供,许可密钥在 USB 记忆棒上提供。STEP 7 中文版支持中文和英语。

在从 STEP 7 多语言版切换到 STEP 7 V5.5 中文版时,应注意以下问题:

在安装 STEP 7 V5.5 SP2 中文版之前,必须先卸载 STEP 7 和其它已安装的可选软件包。安装 STEP 7 V5.5 中文版之后,可像通常那样安装任何所需的可选软件包 (中文和英语)。没有中文版的可选软件包只能在英文环境中运行。STEP 7 V5.5 多语言版和 STEP 7 V5.5 中文版的许可没有任何差别。

文档:

STEP 7 的文档 (基本信息与参考手册) 以 PDF 文件的形式在产品 DVD 上提供。

2. 下载

STEP 7 V5.5 SP2 中文版可从互联网免费下载 (请参见条目号 60015784)。
 

3. 系统要求

支持的操作系统:

  • MS Windows XP Professional 中文版 SP3 (32 位)
  • MS Windows XP Professional 多语言版 (MUI) SP3 (32 位)
  • MS Windows 7 Professional 中文版 (32/64 位)
  • MS Windows 7 Ultimate (32/64 位)
    但是,没有发布 Windows 7 下的 Windows XP 运行模式。

注意事项:
要阅读提供的 PDF 文件,需使用 PDF 阅读器。

除 STEP 7 之外,STEP 7 DVD 光盘上还在目录“CD2\Optional Components”中包含以下程序及其安装程序:

  • S7 Block Privacy,用于软件块的加密
  • S7 Web2PLC,用于将用户定义的网站集成在 CPU 中

有关详细信息,请参见自述文件:

西门子培训中心针对当前的 SIMATIC 主题提供了有用培训。
有关培训的信息,请参见条目号 28319910

4. STEP 7 V5.5 的新增功能

我们在以下文档中总结了 STEP 7 V5.5 和 SP2 中所推出的全部新增功能:

SP2 还将对模块库进行更新。下面是新支持的模块的列表:

为了能使用 STEP 7,以用户身份登录就足够了 (不用以来宾身份登录)。为了能安装 STEP 7 软件,您需要拥有管理员权限。为了通过 MS Windows 7 中的应用程序“Set up PG/PC interface”(设置编程器/PC 接口) 来设置模块,您需要拥有分配给用户组“Siemens TIA Engineer”和“Network Configuration Operator”的附加权限。对于可选软件包,应注意这些软件包的适用权限。

5. STEP 7 V5.4 将淘汰

随着 STEP 7 V5.5 中文版的此次产品发布,STEP 7 V5.4 中文版将被宣布为到期产品。这意味着将从产品目录中删除相关项目,但在此后大约一年内仍可订购这些项目:

订货号 产品名称
6ES7810-4CC08-0KA5 SIMATIC S7,STEP7 V5.4 中文版
单用户浮动许可
6ES7810-4CC08-0KE5 SIMATIC S7,STEP7 V5.4 中文版
升级 (V3.X - V5.3 至 V5.4)
单用户浮动许可

 

6. STEP 7 V5.3 - 产品停止供应

随着 STEP 7 V5.5 中文版的此次产品发布,STEP 7 V5.3 中文版的供应将停止;这意味着将不再销售 STEP 7 V5.3 中文版。此举措将对以下产品产生影响:
 

订货号 产品名称
6ES7810-4CC07-0KA5 SIMATIC S7,STEP7 V5.3 中文版
单用户浮动许可
6ES7810-4CC07-0KE5 SIMATIC S7,STEP7 V5.3 中文版
升级 (V3.X - V5.3 至 V5.3)
单用户浮动许可
6ES7810-4CC07-0KA6 SIMATIC S7,STEP7 V5.3 中文版
50 小时租用许可

安全免责声明

安全信息的确认

安装软件时,除了要确认许可条款外,还要确认附加安全信息。这是为了向客户表明,整个自动化解决方案需要一种全面的 IT 安全设计。若要获取详细信息,请访问以下网址: http://www.siemens.com/industrialsecurity