×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 60035096, 文档发布日期 2012年8月23日
(1)
评估

为 PROFINET IO 网络创建归档内容

  • 文档
  • 涉及产品
问题
在系统验收测试中,通常需要一个文档。该文档列出 PROFINET IO 网络在某个固定时刻的当前状态信息,并可以以合适的格式打印输出这些信息 。这些信息可以是,例如,项目数据、全部节点的模块状态、全部 PROFINET IO 设备的端口状态,等等。这些信息可以从 STEP 7 组态文件中提取并进行编辑。

解决方案  
借助工具 “Topology Reporter(拓扑报表工具)”,用户可以根据 STEP 项目的导出数据创建一个文件。该文件可以清晰地描述与用户的 PROFINET IO 网络有关的全部数据 。该工具的典型应用领域是,例如,为系统验收测试生成验收文档。

下图描述了从工厂网络至"Topology Report(拓扑报告)" 的数据流图。

该工具具有以下优点:

  • 可以为用户的 PROFINET IO 网络创建完整的归档内容
  • 该工具的功能基础是一致性的工厂组态文件
  • 因此,可以随时对工厂进行新状态比较
  • 该工具也可以以 Java 应用的方式在非 Windows 操作系统中使用。

下载  

下 载内容

下载  

文档
为 PROFINET IO 网络创建归档内容。
60035096_Topology-Reporter_DOKU_V10_en.pdf ( 681 KB )
代码 
Tool Topology Reporter(拓扑报表工具)
60035096_Topology_Reporter_V10.zip ( 6041 KB )


安全说明
警告
本文所描述的功能和解决方案的主要目的仅限于实现自动化任务。此外,当设备连接于工厂的其它部分、企业网络或者因特网时,出于工业安 全上的原因,应当考虑采取相应的保护措施 。有关详细信息,请参见条目号 50203404

最新更改
第一版