文献类型: 产品通知, 条目ID: 60179783, 文献编写日期: 2012年6月18日
(0)
评估

通过 IM153-4 PN IO 高性能型实现系统冗余

  • 文献
  • 涉及产品

“系统冗余”功能现可通过 PROFINET IM 153-4 PN IO HF 模块 (订货号 6ES7 153-4BA00-0XB0) 来实现。

通过“系统冗余”功能,可将 IM153-4 PN IO HF 模块连接至 SIMATIC S7-400H PLC。

此功能可处理以下错误情况:

  • PROFINET 电缆的单个中断 => 由于采用环网结构,通信将继续进行
  • 单个 ET 200M 的故障 => 由于采用环网结构,通信将继续进行
  • H CPU 的故障 => 第二个 H CPU 将接管控制,程序处理继续进行;更换部件后,自动更新出现过故障的 H CPU

发生故障时的切换时间通常在大约 30ms 范围内。

下面的演示幻灯片中提供了关于系统冗余及其与 MRP (介质冗余协议) 之间差别的背景信息:

Systemredundanz (German) ( 854 KB )

Systemredundancy (English) ( 936 KB )

为了能够使用此功能,需要有固件 V4.0。可将此固件上载到现有硬件上,从而对该功能进行更新。条目号 26331274 提供了该固件的免费下载。

固件版本为 V6.0 及更高的 SIMATIC S7-400H 提供此功能。有关详细信息,请参见 V6.0 的产品发布 (条目号 55738976)。

注意事项:

请注意,“系统冗余”功能不能与 IM 153-4 PN IO ST (订货号 6ES7 153-4AA01-0XB0) 结合使用!

错误细节
错误详细描述
请帮助我们改进在线支持。
所请求的页面无法显示。请联系网站管理员。
请联系网站管理员