文献类型: 常问问题, 条目ID: 60257744, 文献编写日期: 2014年4月11日
(0)
评估

将powermanager 作为Windows服务安装

  • 文献
  • 涉及产品
  

问题:

是否可以将powermanager 做为Windows 服务来安装?

 

解答:

Powermanager可以被组态为Windows& nbsp;服务,当系统启动时此服务会自动开启, 没有用户登录时也会启动此服务。

1.0    准备项目


停止项目,并将所有用户接口的“Start mode”改为“manual”

  

备注:

本文使用“My Project”做为示例的项目名称,您可以根据您的项目需要更换项目名称。

 

 

2.0 组态Windows UAC



Windows XP或Windows server 2003可以不做这步操作。


 

2.1 通过指令启动UAC设置:





UserAccountControlSettings


2.2 组态UAC设置



设置为 “Never notify”.

 

 

 

2.3 重启Windows


新的UAC设置在重启后才会生效。只有重启后才能继续下一步。

 

 

 

3.0 服务注册

     

      通常,服务注册必须由命令行完成。通过搜索“Service”的方法,所有命令的具体描述都可以在powermanager在线帮助中找到。
为了简化程序注册,FAQ中提供了一个小命令文件,该文件用于列出所有必要的命令。


 

3.1 命令文件


将文件复制到您的系 统中的任何位置(例如项目主文件夹, 点击右键,在菜单中选择编辑”

 

 

 

 

3.2 项目的组态路径



 

   3.3 powermanager 安装的组态路径


 

 

 

 

3.4 保存并关闭文件


 

3.5 通过“Run as Administrator”启动文件

 

 

 

3.6 选择“y”为服务安装组态项目


 


 

3.7 服务安装成功





任意键进入Windows服务组态


备注:

 

 

Windows 服务组态也可以通过手动启动命令:


services.msc



4.0 服务安装组态


 

4.1 选择”PVSS00pmon“服务属性:


 



 4.2 选择一个账户来运行服务

         帐户组态取决于所使用的操作系 统

 

4.2.1   Windows服务器操作系统(例如Windows Server 2003,Windows Server 2008)


如果使用了Windows服务器系统,服务 登陆必须设置为管理员账户:



 

4.2.2   Windows服务器系统(例如 Windows XP,Windows 7)

           这种情况下,需要通过 “LOCAL SERVICE”或“NETWORK SERVICE”账户登录服务。


 

申请账户时,密码区必须是空的。


 

4.3 启动服务:




 将"Startup type” 设置为"Automatic ” 

  & nbsp;    在重启后服务将自动启动或按"Start"立即启动服务。

 

 

 

5.0 为启动powermanager 用户接口创建快捷方式

 

  5.1 在桌面通过右键创建新的快捷方式:


 

 

 

5.2 在powermanager 安装文件夹中选择 "PVSS00ui.exe"并且添加附加启动参数。




C:\Siemens\SENTRON\PowermanagerV3.0\bin\PVSS00ui.exe -p vision/startup.pnl
-menuBar -iconBar -lang en_US.iso88591 -proj MyProject

附加可选启动参数:
语言:      & nbsp;   
-lang en_US.iso88591(de_AT.iso88591, es_ES.iso88591, pt_PT.iso88591)
专家选项:      & nbsp;      
-extend (必须有专家版的授权!)

 

 

5.3 设置你选择的名字:

 

 

5.4 点击快捷方式,启动 powermanager用户界面 :






备注:

将项目作为服务启动后,不可以通过"Project Administration".启停项目。但可以通过"Project Console"访问该项目。


 

6.0 Excel 报表(可选)

     如果Excel自动报表被组态,那么运行Excel报告功能是必须的。因为Excel 不能使服务运行,那么通过已组态的账号自动登陆来启动Powermanager服务是必须的。用户登录后,通过Windows Startup在报告文件链接(\ MyProject\data\xls_report\Report.xls)中自动生成报告。

 PM_Service_EN.zip (754 KB) ( 620 KB )   

错误细节
错误详细描述
请帮助我们改进在线支持。
所请求的页面无法显示。请联系网站管理员。
请联系网站管理员