×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 60441190, 文档发布日期 2012年8月21日
(0)
评估

SIMOTION 和 SINAMICS:通过 PROFINET IRT (MRPD)实现无扰动介质冗余

  • 文档
  • 涉及产品

任务
为防止自动化系统中发生故障(电缆或设备故障),从 SIMOTION V4.3 起,提供了 MRPD (Media Redundancy for Planned Duplication,用于有计划复制的介质冗余)功能。
MRPD 是通过 PROFINET IRT 实现无扰动介质冗余中的一个步骤 。此功能假设,需要进行保护以避免发生故障的系统部分应采用环形拓扑。
无扰动切换将通过以下方式来保证:数据提供方(IO 控制器)在环网的双方向上发送循环数据,而数据使用方(IO 设备)随后接收该数据两次 。数据使用防对第一个接收的消息帧进行分析;第二个消息帧被丢弃。
若此时环网中的某个位置发生中断(例如,因某个环网节点出现故障),则仍会保证通过该环网的未中断一侧来接收循环数据。

解决方案
在本应用示例中,将通过 PROFINET IRT 来显示 MRPD (用于有计划复制的介质冗余)功能。
SIMOTION 控制器、SCALANCE 交换机和 SINAMICS 变频器被安排在一个环网中,并彼此相互连接。
SCALANCE 交换机充当冗余管理器,而 SIMOTION 控制器和 SINAMICS 变频器充当冗余客户机。
SIMOTION 控制器在环网的两个方向上将其循环数据(以设定点速度)发送到 SINAMICS 变频器 。它对第一个接收的消息帧进行分析;第二个接收的消息帧被丢弃。
若此时环网在某处发生中断,则变频器会继续通过仍未受影响的第二个连接,以 SIMOTION 控制器的设定点速度来接收数据 。若连接得到回复,则会再次在环网的两个方向上向变频器发送消息帧。
这种机制可确保无扰动的介质冗余,也就是说,环网断开或连通之后,无需任何重建时间。

下载

下 载内容

下载

文档 60441190_PROFINET_IRT_MRPD_V1_0_en.pdf ( 1629 KB )
代码
示例项目 + 源代码
60441190_PROFINET_IRT_MRPD_V1_0.zip ( 1144 KB )


安全注意事项
警告

本文中所描述的功能与解决方案主要限于自动化任务的实现。此外,当设备连接于工厂的其它部分、企业网络或者因特网时,出于工业安全上的原因,应当考虑采取 相应的保护措施 。有关详细信息,请参见条目号 50203404

最后修改
V1.0,2012 年 7 月,第一版

搜索词:
motioncontrol_apc_applications

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.