×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 60520749, Beitragsdatum: 09.05.2012
(0)
Bewerten

Edelstahlschrauben für Anschlussblöcke

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Die Edelstahlschrauben aus V4A Material für Anschlussblöcke werden zum Vertrieb und zur Lieferung freigegeben. Der Liefereinsatz erfolgt zum 20.4.2012.

 

Die V4A Edelstahlschrauben können für folgende Kommunikationsmodule verwendet werden. Sie müssen im Bedarfsfall gesondert bestellt werden:

·        ASM 456

·        RF160C

·        RF180C

·        RF182C

·        RFID 181EIP

 

Dabei können mit den Kommunikationsmodulen folgende Typen von Anschlussblöcken zum Einsatz kommen:

 

Profibus Anschlussblöcke: 

·        Anschlussblock ECOFAST:  6ES7 194-3AA00-0AA0

·        Anschlussblock M12, 7/8’’:  6ES7 194-3AA00-0BA0

Profinet Anschlussblöcke:

·        Anschlussblock M12, 7/8’’(5-polig):  6GT2002-1JD00

·        Anschlussblock Push Pull:      6GT2002-2JD00

·        Anschlussblock M12, 7/8’’(4-polig):  6GT2002-4JD00

 

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.