×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 61450284, Beitragsdatum: 24.06.2019
(16)
Bewerten

Überwachung von 24V-Verbraucherkreisen durch SITOP PSE200U mit Einzelkanalmeldung und SIMATIC S7 CPUs

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Das Selektivitätsmodul SITOP PSE200U mit Einzelkanalmeldung ermöglicht Ihnen 24V-Verbraucherkreise zu überwachen.

Das Signal am Status-Ausgang (S) des Moduls SITOP PSE200U liefert seriell codiert Informationen zum Zustand der Verbraucherkreise, die an den Ausgängen OUT 1 bis OUT 4 des Moduls SITOP PSE200U angeschlossen sind. Der Zustand der Verbraucherkreise soll von einer SIMATIC S7-CPU erfasst und überwacht werden können.

Lösung
Der vorliegende Beitrag enthält eine Sammlung von Baustein-Bibliotheken und Bibliotheksbeschreibungen für SIMATIC S7-300/S7-400 sowie SIMATIC S7-1200/S7-1500. Die Bibliotheksbausteine ermöglichen es Ihnen das Signal des Status-Ausgangs (S) über einen digitalen Eingang an der S7-CPU einzulesen und auszuwerten. Als mögliche Anwendung können Sie diese Information z. B. als Meldung an einem Bediengerät anzeigen. Die benötigten digitalen Ein- und Ausgänge können sich auch in einer dezentralen Peripherie (z. B. ET 200SP) befinden.

Hinweis
Die Bibliotheksbausteine für S7-300/S7-400 können auch in einer ET 200S IM 151-8(F) PN/DP CPU und ET 200pro IM 154-8(F/FX) PN/DP CPU eingesetzt werden. Die Bibliotheksbausteine für S7-1200/S7-1500 können auch in einer ET 200SP CPU eingesetzt werden.

Folgendes Bild zeigt die graphische Darstellung der Lösung.
 

Bild 1

Bibliothek
  Dokumentation Bibliothek "LSitop" für STEP 7 V14 und höher (1,4 MB)
  Dokumentation Bibliothek "LSitop" für STEP 7 V5 (1,1 MB)
 Registrierung notwendig  Bibliothek für STEP 7 V16 (765,8 KB)
 Registrierung notwendig  Bibliothek für STEP 7 V15.1 (797,7 KB)
 Registrierung notwendig  Bibliothek für STEP 7 V5 (34,1 KB) 

Archiv
Im Archiv finden Sie die Bibliothek für STEP 7 V13 SP1, STEP 7 V14 und STEP 7 V15.

 Registrierung notwendig  Archiv.zip (5,0 MB)

Letzte Änderung

  • komplette Überarbeitung der Bibliotheksbausteine und Dokumentation
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit