×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Exemple d’application ID de la contribution : 61450284, Date de la contribution : 24/06/2019
(15)
Évaluer

24V load circuit monitoring with SITOP PSE200U single-channel signaling and SIMATIC S7 CPUs

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
The SITOP PSE200U selectivity module with single-channel signaling enables you to monitor 24V load circuits.

The signal at the state output (S) of the SITOP PSE200U module provides serially encoded information on the state of the load circuits connected to the outputs OUT 1 thru OUT 4 of the SITOP PSE200U module. A SIMATIC S7 CPU shall be used to acquire and monitor the status of the load circuits.

Solution
The present document includes a collection of block libraries and library descriptions for SIMATIC S7-300/S7-400 and SIMATIC S7-1200/S7-1500. The library blocks are used to read and evaluated the signal of the state output (S) via a digital input at the S7 CPU. You may display this information e.g. as a message on an operator panel, as a potential application. The needed digital inputs and outputs can be located in a Distributed I/O (e. g. ET 200SP).

Note
The library blocks for S7-300/S7-400 can be used in an ET 200S IM 151-8(F) PN/DP CPU and ET 200pro IM 154-8(F/FX) PN/DP CPU. The library blocks for S7-1200/S7-1500 can be used in an ET 200SP CPU.

The figure below shows the solution in the form of a graph.
 

   
Library
  Documentation LSitop Library STEP 7 V5 (1,3 MB)
  Documentation LSitop Library STEP 7 V14 and higher version (1,4 MB)
 Registrierung notwendig  Library for STEP 7 V5 (34,1 KB)
 Registrierung notwendig  Library for STEP 7 V15 (855,1 KB)
 Registrierung notwendig  Library for STEP 7 V14 (2,8 MB)
 Registrierung notwendig  Library for STEP 7 V13 SP1 (1,3 MB)

Last changes

  • Complete revision of the library blocks and the documentation
Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport