文献类型: 常问问题, 条目ID: 62100731, 文献编写日期: 2014年8月5日
(2)
评估

移植一个 STEP 7 V5.x 项目到 STEP 7 专业版(TIA 博途) 的必要条件是什么?

  • 文献
  • 涉及产品

描述
本条目将说明 STEP 7 V5.x 项目成功移植到 STEP 7  专业版(TIA 博途)   的必要条件。

常规要求
为确保移植成功,须遵守以下几点:

  • 除 STEP 7  专业版(TIA 博途)   和 STEP 7 V5.4/5.5 以外,移植项目用到的其它选项软件包也必须安装。
  • 项目必须满足一致性要求。
  • 移植项目中所使用的硬件必须在STEP 7 专业版(TIA 博途)  中支持,否则只能进行不含硬件配置的移植。
  • 建议移植未加密的块。
  • 不能移植的组件参见第8点

详细要求
下面列表给出了移植一个 STEP 7 V5.x 项目到 STEP 7 专业版(TIA 博途)  的详细要求。

  1. 软件要求
  2. 项目一致性
  3. 硬件组件
  4. 移植早期版本的 STEP 7 项目
  5. 块保护
  6. 故障安全
  7. IEC 语言和软件工具
  8. 不能移植的组件
  9. 系统诊断和系统错误报告 (SFM/RSE)
  10. PLC 消息 (Alarm_S, Alarm_D, Alarm_8, …)
  11. S7-SCL源中调用块
  12. TIA 博途就绪检查工具 ( TIA Portal Readiness Check Tool )
  13. 不支持的选项包配置
  14. 使用 STEP7 (TIA 博途) V12 或更高版本移植PLC 到 S7-1500 
  15. Real 和 String 变量移植
No. 移植的要求
1

软件要求
在希望执行项目移植的计算机上,以下软件必须安装 

  • STEP 7  专业版(TIA 博途)  V11 或更高版本
  • STEP 7 V5.4+SP5 或更高版本及相关许可证
  • 被移植项目中使用的 STEP 7 选项包也必须安装
2

项目一致性
一个完整的 STEP 7 V5.x 项目必须是一致的,这意味着 STEP 7 程序硬件组态网络组态必须是一致的。每种情况下执行检查一致性的相应功能,以便检查并保证一致性。
更多一致性检查的信息参考如下条目,ID: 5416540,也可参阅 STEP 7 V5.x 的相关帮助。

在STEP 7 V5.x 的SIMATIC Manager 中可以在程序文件夹下只存储程序(没有CPU)。一致性程序移植之后在STEP 7 (TIA Portal)中会创建一个非指定的CPU。

注意
执行块一致性检查会导致工艺对象 (例如 PID 功能块) 的背景 DB 中的变量恢复缺省值。 带配方的数据块也会出现这种情况。建议采取下列的补救措施:

  • 在进行块一致性检查前备份背景数据块,之后再将备份的数据块拷贝到原文件夹。
  • 不使用块一致性检查恢复块的一致性。生成一个新的背景 DB,然后复制所有数据从旧的(不一致的)背景 DB 到新的(一致性的)背景 DB。

然后 DB 就可以带着配置的值移植到 TIA 博途。

3

硬件组件
TIA 博途的硬件目录需包含 STEP 7 V5.x 项目中使用的所有硬件组件,TIA 博途支持的模板为截止到 2007 年10 月 1 日还在销售且未退市的模板,这些模板存在于 TIA 博途的硬件目录中。
所支持的模板概览在如下条目中提供 ID 50029532


图. 01

注意

从STEP 7 Professional V12开始选项 "Exclude hardware configuration" 默认是禁用的,所以如果要移植硬件应该启用这个选项。如果项目中包含的硬件组件不能满足这些要求,移植将失败。但是,通过以下几点修改,可能实现项目移植或部分移植:

  • 在 STEP 7 V5.x 中,使用目前在销的模板替代不可移植的模板
  • 或者在 TIA 博途中安装缺失的 GSD 文件
4

移植早期版本的 STEP 7 项目
也可以移植早期版本的 STEP 7 项目,比如,将在STEP 7 V5.3 中生成的项目移植到 STEP 7 专业版(TIA 博途) 中,在这里,需要满足第 1~3 点的要求。注意此项目必须在 STEP 7 V5.4+SP5 (或更高版本) 中再次编译。

5

块保护
可以移植带保护块的项目到 TIA 博途中,然后下载这些块到 CPU 中。在这里,不支持 STEP 7 V5.5 中使用了“ S7 Block Privacy” 加密的块。在这个情况下,注意以下限制:

  • TIA 博途不支持 STEP 7 V5.x 所用的块保护机制(KNOW_HOW_PROTECT 及 S7 Block Privacy 加密), TIA 博途使用一种改进的块加密机制。
  • 不能打开或编辑这些块。
  • 来自 STEP 7 V5.x 的块保护不能在 TIA 博途被移除。

建议
移植项目前,需要在 STEP 7 V5.x 中移除块保护,移植之后使用 TIA 博途的保护机制再次对块加密,在 TIA 博途菜单:“Edit > Know-How Protection”。

6

安全
如需移植 STEP 7 V5.x 中带 F 程序的项目,则必须安装 STEP 7 Safety Advanced V11 ,STEP 7 故障安全项目可完整的移植 ,S7 分布式安全程序结构和全部签名会在移植后保留 。

  • F 程序的校验和和全部签名不因移植而改变,移植过来的项目不需要再次许可也不用重新编译就可以下载到 F CPU (1)。
  • 然而,如果使用 TIA 博途编辑或者重编译了移植的 F 程序,程序就会改变为 STEP 7 Safety Advanced V11(2)格式。这样,会生成一个全新的签名和新的校验的 F 程序,这意味着该 F 程序必须重新许可。


图. 02

注意

STEP 7 Safety Advanced V12 还支持 Safety Advanced V11 项目:可移植程序代码和硬件组态,以便可以方便地重新利用 S7 Distributed Safety V5.4 SP5 项目。

7

IEC 语言和软件工具
使用 IEC 语言 LAD, FBD, STL, S7-GRAPH 或 S7-SCL 编辑的程序可以移植到 TIA 博途中。 

可以移植带或不带相关源文件 "STEP 7 V5.x - SCL source" 的S7-SCL 块。

  • 在 STEP 7 V5.x 项目中S7-SCL 源文件块可用(推荐)。 
    如果需要在 TIA 博途中编辑 S7-SCL块,在移植前 V5.x 项目的源文件夹中必须包含 S7-SCL 源文件,这些来自 STEP 7 V5.x 的 S7-SCL 源文件做为 S7-SCL 块移植到 TIA 博途中。实际的源文件并没有跟随转移,因为源文件对 TIA  博途没有用。在 TIA 博途中,一个 SCL 块总是以无保护形式生成(即使在 V5.x 源文件中包含 "KNOW-HOW-PROTECT")。
  • 在STEP 7 V5.x 项目无 S7-SCL 源文件可用
    在 STEP 7 V5.x 丢失了相关源文件的 S7-SCL  块被当作加保护的块移植到 TIA 博途中。在第 5点做为对保护块的限定同样适用于这些块的编辑。

S7-GRAPH 和 S7-SCL 块移植到 TIA 博途后一定要重编译,然后可下载项目到 CPU 中。在块编译并下载后才有可能在线浏览。

注意

还需遵守条目 ID: 59784005 中的说明。许多指令不能被转换,必须在移植后手动处理。 

8

不能移植的组件
以下组件和软件工具在 TIA 博途中不支持:

  • 过程诊断 S7-PDIAG
    S7-PDIAG 块(FB44, DB44, ...)可移植但被标记为不支持。这些块可以下载但是不能编辑。消息文本和地址监控实例在 STEP 7  (TIA 博途) 项目中也不再有效。
  • H 系统
  • 多项目(仅单个项目能移植)

TIA 博途不再支持以下组件和软件工具。

  • S7-HiGraph
    这些块可移植但标记为不支持。
  • iMap
  • FMS 连接
  • 由 STEP 7 V5.x 生成的库。为弥补这一点,推荐将这些块从库里拷贝到项目中,移植后再将这些块拷贝到 TIA 博途库中。
9

系统诊断/系统错误报告 (SFM/RSE)
SFM 块(FB49、DB49、 FB50 和 FC49)不能移植。移植后,要在 CPU 属性中激活系统诊断。移植后必须在 TIA 博途中编译硬件配置以生成包含新的报警和文本列表的新 SFM 块,然后下载项目到 CPU 。

10

PLC 消息 (Alarm_S, Alarm_D, Alarm_8, …)
PLC 消息可以移植,这些消息带有所有参数,包含重新生成的所有信息消息等级。消息类型和消息实例同样移植并保存在 TIA 博途的 PLC 消息中。要求是在 STEP 7 V5.x 中独立站点消息编号的分配预设为 "CPU-oriented unique"。可以在 STEP 7 V5.x 项目中使能这个设置,过程如下: 

  1. 在 STEP 7 V5.x 项目的 SIMATIC Manager 中标记站点(例如 "SIMATIC 300")。
  2. 在菜单条中选择“选项 > 用户自定义 ...”("Options > Customize..." )对话框。
  3. 选择“消息编号”("Message numbers")标签,使能设定“总是分配 CPU 导向的唯一消息编号”("Always assign CPU-oriented unique message numbers")。
  4. 然后使用“文件 > 保存为...”("File > Save as..." )功能和“重新组织(慢)”("With reorganization (slow)" )选项保存项目。

消息只能通过图.03中显示的设置移植。


图. 03

11

S7-SCL源中调用

在 STEP 7 V5.x 中,S7-SCL 源中调用的块参数在在实际调用之前或之后设置。 这意味着可以在没有完整的参数和情况下调用块,块的 I/O 参数可以在 S7-SCL 源程序中的其它地方分配。这种编程方式在 TIA 博途上无法实现,将来也不会支持。可以在 TIA 博途中无错误的移植和编译 STEP 7 V5.x 的项目,但此块的调用在 S7-SCL 程序中将不再有效。 在编译 STEP 7 V5.x 中的 S7-SCL 源和将项目移植到 TIA 博途之前,注意一下几点:

  • 所有被调用块的参数必须在调用声明中分配
  • 被调用块的任何参数都不能在S7-SCL 源的另外一点被删除,插入和参数化。
12

TIA 博途准备就绪检查工具(TIA Portal Readiness Check Tool

TIA 博途准备就绪检查工具给出了一个简单方法,用于检查 TIA 博途是否支持项目中的硬件,这个工具可应用于:

  • STEP7 V5.4
  • STEP7 V5.5
  • WinCC V7
  • WinCC flexible 2008

更多信息查询条目ID: 60162195

13

不支持的选项包处理

如被移植项目中包含有与当前 STEP 7 版本不兼容或当前电脑未安装的选项包,则该项目无法移植到 TIA 博途中 。 STEP 7 V5.x 中打开该项目时,也会提示缺失的选项包。

如这些配置是不可或缺的,则必须安装缺失的选项包。需注意安装 STEP 7 当前版本的硬件要求。例如,安装在 Windows 7 (32-bit) 的 STEP 7 V5.5+SP2 需 V4.2.1 (或更高版本) 的 SIMOTION SCOUT 。关于兼容性的更多信息参见条目 ID: 18734363。在缺失选项包安装后,必须重新编译项目。

如缺失选项包的配置是不需要的,则必须在 STEP 7 V5.x 中重新组织项目。为此,在 SIMATIC Manager 中打开对话框“文件 > 保存为...”("File > Save as..." ),激活选项“重新组织(慢)”("With reorganization (slow)" )。更改项目名称并确认 (OK) 。保存和重新组织项目后,可移植此新建项目到 TIA 博途。 


图. 04

注意

勾选此选项后,项目在保存过程中会被检查和重新组织。在某种情况下,此方法会减少项目的内存空间需求。项目的所有缺失选项包组件会被去除。更多信息请参阅 STEP 7 V5.5 的在线帮助“另存项目”。

14

使用STEP 7 (TIA 博途) V12或更高版本移植 PLC 至 S7-1500  
关于移植到 S7-1500 通过 STEP7 (TIA 博途) V12 相关程序和信息,请参见:

  • 条目号 ID: 67858106 (移植到 S7-1500)
  • 条目号 ID: 67582299 (移植到 S7-1500 的推荐条目)
15 Real String 变量移植
在STEP 7 V5.x中对于real和string变量的数据块的初始值要设置在允许的或声明的范围内。
  • 输入real变量的初始值,使其在范围+1.175494E-38 到 +3.402823E+38内。
  • string变量的最大长度不能超过声明的string数据类型的长度。

示例
STEP 7 V5.5中的数据块中输入下面的初始值:

  •  一个real 值 2.498155e-41
  • 一个超过4个字节的string值,尽管声明的变量类型为"String[4]"。

STEP 7 V5.x 项目到STEP 7 (TIA Portal) 的移植是成功地,但是通过点击菜单按钮“软件(重建所有块)”完成编译后,在巡视窗口中会得到如下的错误信息:

  • 变量值超过了允许的范围+1.175494E-38 到+3.402823E+38
  • F0:当前变量类型为string的变量...其长度超过了声明的长度4

补救措施
STEP 7 (TIA Portal) 中打开对应的数据块并修改它们的初始值。之后通过点击菜单按钮“软件(重建所有块)”重新编译。

更多详细信息请参阅 TIA 博途的在线帮助“移植项目”。

创建环境  
该 FAQ 的截图由STEP 7 (TIA 博途) V13创建。

错误细节
错误详细描述
请帮助我们改进在线支持。
所请求的页面无法显示。请联系网站管理员。
请联系网站管理员