×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ ID de la contribution : 62837891, Date de la contribution : 20/02/2019
(0)
Évaluer

3RK3 MSS: Monitoring and locking a protective door

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
This entry contains information about how can position switches with tumbler be connected to the 3RK3 MSS

QUESTION:

How can position switches with tumbler be connected to the 3RK3 MSS?

 

 

ANSWER:

Position switches with tumbler can be connected to the MSS via conventional wiring or via AS-i.

When a position switch with tumbler is connected via conventional wiring, a safety level up to SIL2/PLd can be achieved for both safety functions (position monitoring and locking). When two position switches with tumbler are used, a safety level up to SIL3/PLe can be achieved for both safety functions.

When a position switch with tumbler is connected via AS-i, a safety level up to SIL2/PLd can be achieved for the position monitoring safety function.

The FAQ below shows how position switches with tumbler are connected to the MSS and parameterized.

 Registrierung notwendig  FAQ_62837891_Monitoring_and_locking_a_protective_door_with_the_3RK3_MSS_en_V11.pdf (3,5 MB) 

 

 

 

Filter criteria:

Hardware platform: 

SIMATIC S7-300/S7-400, SIRIUS

Software: 

none

Entry contents: 

Application Examples

Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport