×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 62913062, Beitragsdatum: 24.10.2012
(0)
Bewerten

Service Pack 2 für S7-Technology V4.2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Das Service Pack 2 für S7-Technology V4.2 ist verfügbar. Sofern Sie bereits eine Version V4.2 im Einsatz haben, können sie eine Trial Version erwerben und diese als Service Pack installieren.

S7-Technology kann jetzt auch auf PCs mit Windows 7, 64 Bit installiert werden.
  Das SP2 kann direkt auf ein vorhandenes S7-Technology V4.2 installiert werden. Die Lizenz von S7-Technology V4.2 behält auch mit dem SP2 ihre Gültigkeit.

Voraussetzung für die Installation des SP2 für S7-Technology V4.2:

STEP7 V5.5 + Service Pack 2 (oder höher)
S7-Technology V4.2
oder V4.2 SP1

Wenn S7-Technology zusammen mit fehlersicheren Baugruppen eingesetzt wird, empfehlen wir den Einsatz des aktuellsten F-Konfigurations-Tools V5.5 + SP9 Update 1 oder höher. 

Unterstützte Betriebssysteme:

Es werden folgende Betriebssysteme unterstützt:

  • Windows XP Professional SP3
  • Windows 7, 32 Bit Professional oder Ultimate
  • Windows 7, 64 Bit Professional oder Ultimate

Was ist NEU?

Mit dem SP2 für S7-Technology V4.2 werden folgende neue Funktionen unterstützt:

  • Windows 7  Unterstützung (64 Bit)
  • STARTER 4.3.1

Der STARTER 4.3.1 unterstützt folgende Antriebssysteme:
(die neu aufgenommenen Versionen sind fett gekennzeichnet):

MICROMASTER 4. Generation
SINAMICS DCM mit Firmware  V1.1, V1.2 und V1.3
SIMATIC ET200S FC mit Firmware V1.0.x und V3.0.x
SIMATIC ET200pro FC mit Firmware V3.0.x
SINAMICS G110 mit Firmware V1.0.x und V1.1.x
SINAMICS G110D mit Firmware V3.3.x und V3.4
SINAMICS G120 mit Firmware V2.0.x, V2.1.x, V3.0.x, V3.1.x, V3.2.x, V4.2,V4.3.0, V4.3.2, V4.4 und V4.5
SINAMICS G120C mit Firmware V4.4 und V4.5
SINAMICS G120D mit Firmware V3.0.x, V3.1.x, V3.2.x und V4.5
SINAMICS G120P mit Firmware V4.2, V4.3, V4.3.2, V4.4 und V4.5
SINAMICS G120P BT mit Firmware V4.4.1 und V4.5
SINAMICS G130 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS G130 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2, V4.4 und V4.5
SINAMICS G150 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS G150 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2, V4.4 und V4.5
SINAMICS GM150 mit Firmware V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS GM150 mit Firmware V4.3.1, V4.4.2 und V4.5
SINAMICS GL150 mit Firmware V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS GL150 mit Firmware V4.3.1, V4.4.2 und V4.5
SINAMICS S110 mit Firmware V4.1, V4.3.1, V4.3.2 und V4.4
SINAMICS S120 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS S120 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2, V4.4 und V4.5
SINAMICS S150 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS S150 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2, V4.4 und V4.5
SINAMICS SL150 mit Firmware V4.3.1 V4.4.2 und V4.5
SINAMICS SM150 mit Firmware V4.4.2
SINAMICS SM150i mit FirmwareV2.4.x, V2.5.1, V2.6.2 und V4.5
SINAMICS MV mit Firmware V4.5
 

Hinweise:

  • Ab sofort wird S7-Technology V4.2 + SP2 geliefert. Die Bestellnummer 6ES7864-1CC42-0YA5 bleibt unverändert.
  • Diese Version ist auch als Upgrade Version erhältlich unter der Bestellnummer 6ES7864-1CC42-0YE5 (Voraussetzung: S7-Technology V4.1.x)
  • Beachten Sie bitte, dass bei Einsatz der Technologie-Firmware ab V4.1.5 aufgrund der Erweiterungen für die Bahninterpolation und den druckgeregelten Achsen immer eine 8 MB Speicherkarte für den Betrieb erforderlich ist.

Wie kann das SP2 bezogen werden?

S7-Technology wird ab der Version V4.2 SP2 erstmalig als Trial Version mit der Bestellnummer 6ES7864-1CC42-0YA7 angeboten. Diese Version wird auf DVD geliefert und enthält eine Trial Lizenz für 14 Tage. Wenn Sie bereits einen Lizenz Key S7-Technology V4.2 besitzen, können Sie die Trial Version als Service Pack installieren. Das für STEP V5.5 erforderliche SP2 ist im Lieferumfang enthalten.  

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.