×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 64847781, Beitragsdatum: 04.07.2019
(122)
Bewerten

Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Mit dem Kompatibilitäts-Tool stellt der Industry Online Support eine Funktion zur Verfügung, mit der Sie eine kompatible Auswahl von Softwareprodukten zusammenstellen oder bestehende Konfigurationen auf Kompatibilität überprüfen können.

Kompatibilitäts-Tool
Die Kompatibilitätsaussagen zu Automatisierungs- und Antriebstechnik können Sie dem Kompatibilitäts-Tool des Industry Online Support entnehmen.
Es soll Sie bei Fragen hinsichtlich der Kompatibilität verschiedener Hard- und Softwareprodukte unterstützen.
Die hinterlegte Datenbasis wird ständig gepflegt und erweitert. Zusätzlich können Sie zentral im Tool die Kompatibilitätslisten der einzelnen Produktlinien als Excel-Datei herunterladen.

Die Links zum Kompatibilitäts-Tool finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

Kurzanleitung
Um die von Ihnen gewünschten Kompatibilitätsaussagen abfragen zu können, ist es notwendig, sich im ersten Schritt für eine "Hauptkomponente" (WinCC, PCS 7, STEP 7, ...) zu entscheiden. Zu dieser "Hauptkomponente" können Sie weitere Komponenten (wie z.B. Betriebssysteme, Virenscanner, ...) hinzufügen. Nachdem Sie die gewünschten Komponenten ausgewählt haben, können Sie sich durch Betätigen der Schaltfläche "Kompatibilität anzeigen" die Kompatibilitätsaussage anzeigen lassen. Eine detaillierte Beschreibung des Tools finden Sie in der Datei Online_Hilfe.pdf der folgenden Tabelle.
 

Inhalt
Kurzlink zum Kompatibilitäts-Tool
Deutsch: http://www.siemens.de/kompatool
Englisch: http://www.siemens.com/kompatool
Sprachabhängiger Link zum Kompatibilitäts-Tool
https://support.industry.siemens.com/kompatool/index.html?lang=de
Dokumentation
  Online Hilfe.pdf (1,6 MB)

Tabelle 01

Kompatibilitäts-Tool: Neuerungen 2018
In diesem Video lernen Sie die neuen Funktionen im Kompatibilitäts-Tool kennen.

  • Auswahl eines Betriebssystems als "Hauptprodukt"
  • Anzeige des aktuellsten Standes der letzten beiden Hauptversionen
  • Automatische Erkennung und Prüfung der installierten Produkte



Kompatibilitäts-Tool: Manuelle Kompatibilitätsprüfung
Verfolgen Sie in diesem Video die Möglichkeiten der manuellen Kompatibilitäts-Prüfung anhand eines Beispiels.
Es werden hierzu die Produkte WinCC, STEP 7, ein Betriebssystem sowie ein Virenscanner verwendet. Diese Liste könnte beliebig erweitert werden.
  

 

Kompatibilitäts-Tool: Neuerungen Januar 2014
In diesem Video lernen Sie die neuen Funktionen im Kompatibilitäts-Tool kennen. (z.B. Download der Kompatibilitäts-Listen)
  

 

Änderungshistorie Kompatibilitäts-Tool
In der nachfolgenden Tabelle, können Sie die Veränderungen der letzten drei Monate (Datenstand und Software-Funktionalität) nachlesen.
 

StandDaten-Update

06/2019

Neue Kompatibilitätsaussagen zu: 

Software-Produkten:

  • 3RW44 Soft Starter PCS 7 Library: V9.0 SP1

  • 3RW44 Soft Starter PCS 7 Library Migration: V8.0 SP3

  • AS-Interface PCS 7 Library: V9.0 SP1, V9.0

  • AS-Interface PCS 7 Library Migration V7-V9: V8.0 SP4, V8.0 SP3

  • Drive ES Basic: V5.5 SP5

  • Drive ES Basic Maintenance: V5.6 SP1, V5.6

  • Drive ES PCS 7: V9.0 SP1, V9.0

  • Drive ES PCS 7 (APL): V9.0 SP1, V9.0

  • PCS 7: V9.0 SP2, V9.0 SP1, V9.0, V8.2 SP1, V8.2, V8.1 SP1, V8.0 SP2

  • Plant Automation Accelerator: V3.0, V2.1, V2.0, V1.0 SP3, V1.0 SP2

  • SIMATIC Information Server: 2014 SP3

  • SIMATIC IT: V7.2 _a, V7.1 _c, V7.1 _b, V7.0 SP2 _c

  • SIMATIC NET PC Software: V15.0 SP1

  • SIMATIC Process Historian: 2014 SP3

  • SIMATIC Virtualization as a Service (SIVaaS): V3.3 SP1, V3.3, V3.2

  • SIMOCODE pro PCS 7 Library: V9.0 SP1, V9.0, V8.2

  • SIMOCODE pro PCS 7 Library Migration: V8.0 SP3, V8.0 SP2

  • SINAUT ST7cc: V3.1 SP4

  • SINAUT ST7sc: V2.1 SP2

  • SINEMA Server: V14.0 SP2

  • STEP 7: V5.6 SP1

  • STEP 7 Basic (TIA Portal): V15.1

  • STEP 7 Professional: 2017 SR1

  • STEP 7 Professional (TIA Portal): V15.1, V15.0

  • TeleControl Server Basic: V3.1 Upd3, V3.1 Upd1

  • WinCC: V7.4 SP1

  • WinCC Professional (TIA Portal): V15.1

  • WinCC RT Professional (TIA Portal): V15.1


05/2019 Neue Kompatibilitätsaussagen zu: 

Software-Produkten:

  • CPU 1505S: V1.8

  • CPU 1505SP: V2.6, V2.1, V2.0

  • CPU 1505SP F: V2.6, V2.1, V2.0
  • CPU 1507S: V2.6, V2.5, V2.1, V2.0, V1.8
  • CPU 1507S F: V2.6, V2.5, V2.1, V2.0
  • CPU 1508S: V2.6
  • CPU 1508S F: V2.6
  • PCS 7: V9.0 SP2, V9.0 SP1, V9.0, V8.2 SP1, V8.2, V8.1 SP1, V8.1, V8.0 SP2, V8.0 SP1 Upd1, V8.0 SP1, V8.0 Upd1, V8.0, V7.1 SP4, V7.1 SP3, V7.1 SP2
  • SIMATIC NET PC Software: V15.0 SP1, V15.0, V14.0 SP1
  • SIMOTION Scout: V5.2 SP1, V5.1 HF1
  • SINAUT ST7cc: V3.1 SP4
  • SINAUT ST7sc: V2.1 SP2
  • SINEMA Server: V14.0 SP1, V14.0
  • Startdrive: V14.0 SP1, V13.0 SP2
  • Startdrive Basic/Advanced: V15.1, V15.0
  • STEP 7: V5.6 SP1, V5.6, V5.5 SP4
  • STEP 7 Basic (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V13.0 SP2
  • STEP 7 Professional: 2017 SR1, 2017, 2010 SR4
  • STEP 7 Professional (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V13.0 SP2
  • TeleControl Server Basic: V3.1 Upd3
  • WinCC: V7.5, V7.4 SP1, V7.4, V7.3 SE Upd1, V7.3, V7.2, V7.0 SP3
  • WinCC Basic (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2, V13.0 SP1, V13.0, V12.0 SP1, V12.0
  • WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2, V13.0 SP1, V13.0, V12.0 SP1, V12.0
  • WinCC flexible: 2008 SP5
  • WinCC Professional (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2, V13.0 SP1, V13.0, V12.0 SP1, V12.0
  • WinCC RT Advanced (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2, V13.0 SP1, V13.0, V12.0 SP1, V12.0
  • WinCC RT Professional (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2, V13.0 SP1, V13.0, V12.0 SP1, V12.0


04/2019 Neue Kompatibilitätsaussagen zu: 

Software-Produkten:

  • CPU 1505S: V1.8

  • CPU 1505SP: V2.6, V2.1, V2.0

  • CPU 1505SP F: V2.6, V2.1, V2.0

  • CPU 1507S: V2.6, V2.5, V2.1, V2.0, V1.8

  • CPU 1507S F: V2.6, V2.5, V2.1, V2.0

  • CPU 1508S: V2.6

  • CPU 1508S F: V2.6

  • Drive ES PCS 7: V9.0 SP1, V9.0, V8.2 SP2, V8.2 SP1, V8.2, V8.1

  • Drive ES PCS 7 (APL): V9.0 SP1, V9.0, V8.2 SP2, V8.2 SP1, V8.2, V8.1

  • Drive ES SIMATIC: V5.5 SP1

  • PCS 7: V9.0 SP1, V9.0, V8.2 SP1, V8.2, V8.1 SP1, V8.1, V8.0 SP2, V8.0 SP1 Upd1, V8.0 SP1

  • S7-Technology: V4.2 SP5, V4.2 SP4

  • SIMATIC NET PC Software: V15.0 SP1, V15.0, V14.0 SP1

  • SIMOTION Scout: V5.2 SP1, V5.1 HF1, V4.5, V4.4 HF6

  • SINEMA Server: V14.0 SP1, V14.0

  • Startdrive: V14.0 SP1, V13.0 SP2

  • Startdrive Basic/Advanced: V15.1, V15.0

  • STARTER: V5.3 HF1, V5.1 SP1 HF2, V5.1 SP1, V4.5 SP1

  • STEP 7: V5.6, V5.5 SP4, V5.5 SP3, V5.5 SP2, V5.5 SP1, V5.5, V5.4 SP5, V5.4 SP4, V5.4 SP3.1, V5.4 SP3, V5.4 SP2, V5.4 SP1, V5.4

  • STEP 7 Basic (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V13.0 SP2

  • STEP 7 Professional: 2017, 2010 SR4, 2010 SR3, 2010 SR2, 2010 SR1, 2010, 2006 SR6, 2006 SR5, 2006 SR4, 2006 SR3, 2006 SR2, 2006 SR1, 2006

  • STEP 7 Professional (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V13.0 SP2

  • WinCC: V7.5, V7.4 SP1

  • WinCC Basic (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2

  • WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2

  • WinCC flexible: 2008 SP5

  • WinCC Professional (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2

  • WinCC RT Advanced (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2

  • WinCC RT Professional (TIA Portal): V15.1, V15.0, V14.0 SP1, V14.0, V13.0 SP2, V13.0 SP1, V13.0


Tabelle 02

Ergänzende Suchbegriffe
2334224, 6944907, 5895889, 6248329, 8250891, 8795716, 9061581, 9859007, 10154608, 11703924, 15082268, 15082926, 15093580, 15227707, 18734363, 19378505, 21169761, 21649775, 21852809, 21927667, 21927773, 21954341, 22055368, 22055716, 22056585, 24122009, 24254820, 25092587, 26998997, 31592453, 33912473, 37208360, 37571060, 40357341, 41306596, 49382005, 49382338, 49383047, 49385278, 49452605, 49453265, 49455057, 51120883, 51694087, 52255904, 67653438, .NET Framework, 05/2000+SP2, 07/2001, 11/2002, 11/2003+SP1, Betriebssysteme, Compact Flash, DOT NET, DOTNET Framework, Dotnetframework, Drive ES, Drive ES Basic, Drive ES SIMATIC, Drive ES PCS 7, Edition 2005+HF1, Edition 2006, Edition 2007, Edition 2008, FDA 21 CFR Part 11, Ferndiagnose, Fernsteuerung, Fernwartung, Freigaben, Fremdsoftware, GMP, Hochrüstung, IE, iMAP, Internet Explorer, Kommunikationsbedingungen, Kompa Tool, kompatibel, Kompatibilität, Kompatibilitätsliste, Kompatibilitätsmatrix, Kompatibilitätstool, KompaTool, Life Science, McAfee VirusScan, Migration, MS .NET, PCS 7 Migrations-OS Optionen, Pharma, ProTool, RAID System, S7, SIMATIC PC BIOS Manager, SIMATIC PC DiagMonitor, SIMATIC PC Image & Partition Creator, SIMOTION Scout, SmartTools, SSD, PCS7, STEP7, Symantec AntiVirus, SIMATIC NET, Systemvoraussetzung, Systemvoraussetzungen, TIA Portal, Trend Micro Office Scan, Übersicht, V12, V8.0, V8.1, V8.2, Validierung, Version, Verträglichkeit, Verträglichkeitsliste, Virenscanner, Virusscanner, Vista, WebNavigator, Win7, Win8, WinAC RTX, Windows 2000 Professional, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Betriebssystem, Windows ME, Windows NT, Windows Seven, Windows Vista, Windows XP, Windows7, Windows8, Windowsversion, XP, Zusatzsoftware

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit