×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Пример использования ID сообщения: 65688720, Дата сообщения: 05.11.2012
(7)
Оценить

SINAMICS V: Positioning of a V20 using S7-200 (Step7-Micro/WIN) with USS®-protocol

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)

Task

Communication between an inverter and a PLC is often required in a diversity of general motion control applications. Taking reciprocating motions for example, communication between a controllerS7-200and a frequency inverter (SINAMICS V20) takes place with the aid of the USS protocol.

Motion control requirements:

  • Switch off the Jog/Auto mode button. Switch on the Jog Left or Jog Right button and the motor can run at 30Hz.
  • Switch on the Jog/Auto mode button, the toothed belt reciprocates between the positions of sen1and senr4 automatically.
  • To improve the stability of the system, there are two deceleration signals sen2 and sen3, the motor speed within the positions of sen2 and sen3 is not less than 50Hz, and the speed is changed to 35Hz in other positions.
  • If the drive displays a fault code, the fault light will light. And press the reset button can reset fault light.
Solution
  • The sensor signals are read into the PLC via digital input modules.
  • PLC deals with these digital inputs and issues commands to the inverter.

Downloads

Content of the Downloads

Download

Documentation 
SINAMICS V: Positioning the V20 in STEP 7-Micro/WIN with the S7-200 PLC over the USS protocol

SINAMICS_V20_connect_to_S7-200_via_USS_en.pdf ( 1775 KB )

Zip file
PLC program  

s7-200-V20.zip ( 18 KB )

Zip file
Electrical schematic diagram

Electrical_schematic_diagram.zip ( 82 KB )

Last modification
First issue

Additional keywords
SINAMIC V20, S7-200, USS, PPI, communication, USS library, positioning, bus station, termination, Wiring, inverter, PLC, STEP 7-Micro/WIN, sensor

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье / текущему продукту. Ваше сообщение будет перенаправлено техническим редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport
Тематические страницы для данных записей