×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 65976201, 文档发布日期 2019年4月15日
(32)
评估

如何高效地收集诊断信息和系统信息?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
如何高效地收集诊断信息和系统信息?

SIMATIC Assessment Suite - Data Collector (SAS-DC)-原名为SIMATIC Diagnostics Tool (SDT)-可以帮助用户简单而又轻松地从计算机或其它设备收集诊断信息和系统信息。

可以从本地系统或者网络中的系统收集诊断信息和系统信息。 这些诊断信息和系统信息存储在系统特定的归档里。



图. 01

功能

  • 从系统收集诊断信息和系统信息 
  • 以ZIP格式归档收集的信息,由系统来归类
  • 通过组态工具(Settings Manager)收集特定系统组态的数据信息
  • 保存设置到组态文件

优点

  •  可以快速收集大量诊断信息和系统信息
  •  一键收集。节省了对每个系统的诊断信息和系统信息的手动收集的耗时。
  •  无需安装
  •  配置可以保存并再次使用
  •  配置可以转发
  •  运行这个工具后,所有已组态系统的诊断信息和系统信息可以在一台计算机上集中获取

系统要求

  • 可以运行在标准Windows操作系统上
  • 相关系统上至少安装 .Net Framework 2.0或以上版本

数据收集

从本页下载"SAS_DC2018_2.zip" 文件并解压到选择的文件夹,比如,"D:\Diagnose"。

 从本地系统的数据收集                                                                                       通过网络的多系统收集数据


  1.  双击"SDT2018"图标启动工具。
  2.  点击"Start Collecting"。
  3. 一个归档文件会创建在子目录下。
  1. 双击"SDT2018"图标启动工具并进入Settings Manager。
  2. 为系统创建配置文件并组态。
  3. 保存配置。
  4. 进入"Collector"选项卡并点击"Start Collecting"。
  5. 在子目录下给每个配置文件创建一个归档文件。

 当前版本下载


下载包
SHA-256 checksum: 1E8317C783E27E4B2D460CA335DA023D453B5770AD3840ECF61838643ACC0E25

注意

为了保证所需诊断文件的完整性,需下载如下所列参考列表。

文档                                                                                                                                                                              
快速入门使用说明
  quickstartguide.pdf (374,7 KB) 

参考列表(截至: 2019-1)                                                                                                                                             

为了保证所需诊断文件的完整性,参考列表会立即被创建并可用。下载这些文件并替换SAS-DC的子文件夹“...\bin”中已存在的文件。
 Registrierung notwendig  diagsets.xml (58,9 KB)
 Registrierung notwendig  localall.xml (59,0 KB)

用于STARTER和SCOUT的预定义组态文件(截至 2018-12)
 Registrierung notwendig  scout_starter.xml (14,6 KB) 


McAfee应用控制的注意事项
当使用McAfee应用控制时, 相关系统必须在升级模式。
此设置可在中央 McAfee Server (ePO)中运行。
如果没有中央服务器,就必须去修改相关系统的设置,方法参见 Technical Support

更多信息
WINCC 和 PCS7 OS系统有哪些诊断选项?48698507

版本 2011

注意
下面的文件不再更新,因为相应的微软操作系统不再更新。

软件要求

  • MS Windows 2000 Server
  • MS Windows 2003 Server
  • MS Windows XP < SP3
  • MS Windows XP SP3 incl. .Net Framework >= 2.0

下载

Data Collector V2011
从本页下载 "SDT2011_3.zip" 文件到工程师站并把文件解压到已选择的文件夹,比如,"D:\SDT"。解压密码: "12345678"。

 Registrierung notwendig  Packed version of the data collector.zip (3,9 MB)

组态文件

从本页下载 "general-configs.zip"文件到工程师站并把文件解压到已选择的文件夹,比如,"D:\SDT"。 

 Registrierung notwendig  Configuration files for local and remote stations.zip (1,3 KB)

文档

数据收集器的基本组态使用说明 

  basic_config_sdt_en.pdf (379,2 KB)

附加关键字
44029135,日志文件,诊断数据, 热线请求, WinCC, PCS 7, 分析, 故障排除, 诊断文件, SIMATIC Diagnostics Tool,诊断工具,Diag, SDT, SDT2014_3, SDT2015_1, Data Collector, SIMATIC Assessment Suite 。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.