×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Entry type: Application example Entry ID: 67460624, Entry date: 07/01/2020
(78)
Rate

适用于 PROFINET 的 PRONETA Basic 3.1 调试和诊断工具

  • Entry
  • Associated product(s)
PRONETA Basic 是一款用于分析和组态 PROFINET 网络的免费工具。它可提供 IO 测试,能够便捷地检查和记录工厂接线情况。



图 1

PRONETA Basic 是一款基于 PC 的免费软件工具,提供了以下用于协助 PROFINET 工厂调试的功能:

  • 拓扑概况,可自动扫描您的 PROFINET 网络并显示所有连接的设备。此概况能以设备列表的形式导出。此工具可以命名组件并执行其他基本组态任务,还可以将参考系统与实际的配置进行比较。
  • IO 测试,用于快速测试组件的接线和模块组态。PRONETA 通过读写输入和输出,确保 IO 组件与其传感器和执行器之间已经正确连接。PRONETA 可以创建测试配置文件模板并保存测试记录,以便存档测试结果。
  • 所有任务甚至可以在 CPU 与网络建立链接之前完成。由于不需要除 PRONETA 以外的其他工程组态工具,也不需要专用的硬件,因此 PRONETA 可以在项目早期就便捷快速地完成对工厂组态的检查。

PRONETA Basic V3.1 新特性

  • 支持对大多数 SIMATIC S7-1500 CPU*) 和 ET 200SP CPU **) 的中央 IO 模块进行 IO 测试
  • 设备扫描包括 PROFIenergy 和 IO-Link 数据
  • 各类错误修复和性能改进

*) 要求 STEP 7 V5.6 SP2 及更高版本,或者 TIA Portal V16 及更高版本
**)  不支持故障安全型中央 IO 模块。

PRONETA Professional
除了免费的 PRONETA Basic 外,还可使用需授权的产品 PRONETA Professional,该产品除具备 PRONETA Basic 的功能外,还可提供基于 MQTT 通讯的 API,即支持自动远程执行 PROFINET 网络扫描。
PRONETA Professional 请访问西门子网上商城

PRONETA 运行要求

  • 硬件
    PRONETA Basic 可在任何标准 PC、PG 或笔记本电脑上运行。PROFINET 网络连接采用普通的工业以太网电缆。
  • 软件
    PRONETA Basic 支持 Windows 7、Windows 7 Embedded Compact、Windows 8 和 Windows 10(32 或 64 位)。
    除 PRONETA Basic 外,PC 上还需安装 .NET Framework v4.6.1。

运行
 请按照文档说明,执行软件工具的运行。

下载

SHA256 校验和: BB0718E5EE6B32E3C32A06F86F91BDF664FBF4440B231FFE619E3A3BF8867C97


SHA256 校验和: 311C5D92A79B0C5431A8AAE2F503E9C6379BC3E85A362D1305480497DBE45004
(PRONETA 使用的 OSS 组件源代码,非强制下载)
   
视频

更多信息
PRONETA 网页

服务支持
如您对 PRONETA 的使用有任何疑问,敬请联系
proneta.industry@siemens.com 


软件动态
更新至软件版本 3.1

附加关键字
io-check

Security information
In order to protect technical infrastructures, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art IT security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about cyber security, please visit
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Rate entry
Requests and feedback
What do you want to do?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.