×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 67793991, 文档发布日期 2013年4月10日
(4)
评估

SIMATIC WinCC V7.2 和 WinCC V7.2 ASIA 上市发布

  • 文档
  • 涉及产品

SIMATIC WinCC V7.2SIMATIC WinCC V7.2 ASIA 现已上市发布。SIMATIC WinCC V7.2/WinCC V7.2 ASIA 是一个独立的完整版产品。SIMATIC WinCC V7.0 SP3/WinCC V7.0 SP3 ASIA 仍可以订购。

拥有 WinCC 软件更新服务协议的客户将自动收到新版本软件。

内容

1. 上市发布

2. 内容

3. 订货数据

1. 上市发布

除欧洲版 SIMATIC WinCC V7.2WinCC V7.2 ASIA 中的 WinCC 基本软件包外,还发布了以下 WinCC 选件或进行了兼容性测试

  • WinCC/Server V7.2
  • WinCC/Redundancy V7.2
  • WinCC/User Archives V7.2
  • WinCC/Web Navigator V7.2
  • WinCC/DataMonitor V7.2
  • WinCC/Connectivity Pack V7.2
  • WinCC/Connectivity Station V7.2

随后将会发布一个单独的信息公告,涉及此次产品上市发布以及以下 WinCC 基本软件包/选件的兼容性测试:

  • SIMATIC Information Server 2013
  • SIMATIC Process Historian 2013,用于 Windows 2008 R2 SP1 64 位标准版
  • WinCC/Audit V7.2 (不适用于 WinCC V7.2 ASIA)
  • WinCC/CalendarScheduler
  • WinCC/EventNotifier
  • WinCC B.Data
  • SIMATIC Maintenance Station
  • SIMATIC WinCC IndustrialDataBridge
  • SIMATIC powerrate
  • SIMATIC TELECONTROL

这些可选软件包的其它版本不能与 SIMATIC WinCC V7.2/WinCC V7.2 ASIA 一起运行,或尚未进行兼容性测试。

2. 内容

与 SIMATIC WinCC V7.0 SP3 相比,新的 SIMATIC WinCC V7.2 合并了所有以前的 WinCC 更新,并在功能方面具有以下更改:

2.1 操作系统

WinCC V7.2 支持以下 Microsoft 操作系统:

  • Windows XP Professional SP3 (32 位),适用于 WinCC 单用户系统/客户端/服务器
  • Windows 2003 Server SP2 标准版(32 位),适用于 WinCC 服务器/单用户系统/客户端
  • Windows 2003 Server R2 SP2 标准版(32 位),适用于 WinCC 服务器/单用户系统/客户端
  • Windows 2008 Server SP2 (32 位),适用于 WinCC 服务器/单用户系统/客户端
  • Windows 2008 Server R2 SP1 (64 位),适用于 WinCC 服务器/单用户系统
  • Windows 7 SP1 (32 位/64 位) Professional、Enterprise、Ultimate,适用于 WinCC 单用户系统/客户端/服务器

在多用户系统配置中,Windows XP 和 Windows 7 SP1 允许有最多 3 个客户端连接。

2.2 移植

可进行以下单步移植:

  • V6.2 SP3
  • V7.0 (带/不带 SP)

2.3 Graphics Designer 中的扩展

  • 针对 PDL 画面和画面块,通过密码来提供专门知识保护

2.4 支持 Unicode

  • WinCC 可安装 9 种语言
  • 可用 Unicode 格式来导出文本
  • 可为工程组态和运行版软件选择具体语言,而不管操作系统的语言设置如何

2.5 通过创新的 WinCC Configuration Studio 简化标签平衡组态

  • 使用与 Excel 类似的组态选项
  • 简化了变量/结构变量管理

2.6 新的通信通道

  • 通向新 CPU (S7-1200/S7-1500)的通信通道(仅限绝对地址,不支持 CPU 报警)
  • 引入了 OPC UA 服务器(DA、HDA)

2.7 归档系统中的扩展

  • 新的归档数据采集(日、周和年)
  • 新的归档方法(差异)

...等等

  • Alarm Control 中采用不同颜色的列
  • 将服务器间的通信扩展至最多 18 个冗余服务器
  • 增加了 WebNavigator 的客户端授权(1、5、100 和 150)
  • 用于进行可扩展的历史数据归档的新选项 SIMATIC Process Historian
  • 用于实现灵活报告系统的新选项 SIMATIC Information Server

产品 DVD 上的文档“What's New”中提供了有关 SIMATIC WinCC V7.2/WinCC V7.2 ASIA 的新增功能的更多信息。

3. 订货数据

WinCC 7.2 EU 版

WinCC_V72_LF_orderdata_ext.xls (42 KB) ( 42 KB )

WinCC 7.2 ASIA 版 

WinCC_V72_LF_orderdata_ext_ASIA.xls (37 KB) ( 40 KB )

评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。