×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 67852262, 文档发布日期 2016年3月2日
(1)
评估

当使用 SIMATIC powerrate 和 "Named Connections" 时,如何将来自 WinCC 的时间设置到 S7-300/400 控制器?

  • 文档
  • 涉及产品
使用 SIMATIC powerrate 时,S7 控制器必须使用时间同步,因为该时间用于测量值和消息的时间戳。

初始条件
已经在 SIMATIC S7-300/400 控制器和 WinCC 之间建立连接,并且正在使用 SIMATIC powerrate。这意味着存在基于 "Named Connections" 的 BSEND/BRCV 原始数据通信。

当使用 SIMATIC powerrate,必须在控制器中设置 UTC 时间。

注意
当在 SIMATIC WinCC 环境中使用 SIMATIC powerrate,使用 S7-400 和 S7-300 时存在差别。

  • 如果 SIMATIC powerrate 运行在 S7-400 上,同步时间具有更多选项;例如, SIMATIC 模式或 NTP 模式。
  • 如果 SIMATIC powerrate 运行在 S7-300 上,使用  NTP 模式,通过S7 CPU 集成的 PROFINET 接口建立与 WinCC 站的连接。
    只能通过 CP 卡 ,SIMATIC 模式才可能起作用。

描述
关于时间同步在自动化环境中的更多信息,请参见条目 ID 67852262

更多的信息在 SIMATIC HMI powerrate 手册的 "Define Time Zone and Configure Time Synchronization"。

其他关键字
时间校准、S7 连接、时间设置


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.