×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 68011827, Beitragsdatum: 13.05.2019
(2)
Bewerten

Dreipunktschrittregelung mit der SIMATIC S7-1500

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Zur Regelung von Ventilen und Stellglieder mit integrierendem Verhalten stellt STEP 7 (TIA Portal) das Technologieobjekt "PID_3Step" für die Steuerungsfamilien SIMATIC S7-1200/S7-1500 zur Verfügung.
Beschreibung  
Der Regelungsbaustein "PID_3Step" regelt das Ventil einer Mischbatterie entsprechend einer gewünschten Temperaturvorgabe.
Verwendet wird hierzu ein Dreiwegemischer mit Ventilstellantrieb. Das Ventil wird digital in beide Richtungen angesteuert. Hierbei handelt es sich um eine Dreipunktschrittregelung.
Über die Ventilstellung lässt sich jedes Mischungsverhältnis von heißem und kaltem zulaufendem Wasser und so auch die Temperatur des abfließenden Wassers erzielen.


Bild 01

Hinweis
Dieser Beitrag wird nicht mehr aktualisiert, da dieses Anwendungsbeispiel zusammen mit der Variante für die SIMATIC S7-1200 unter folgendem Link veröffentlicht wurde und dort aktuell gehalten wird:
Anwendungsbeispiel "Dreipunktschrittregelung mit der SIMATIC S7-1200/S7-1500"


Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.