×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 68058006, 文档发布日期 2013年4月10日
(1)
评估

SIMATIC Information Server 2013 上市发布

  • 文档
  • 涉及产品

SIMATIC Information Server 2013 现已发布交货。请注意,如果在 SIMATIC WinCC 中使用,则产品 SIMATIC Information Server 2013 使用 WinCC V7.2 和 SIMATIC Process Historian 2013 基本软件。

 

1. SIMATIC Information Server 2013

Information Server 2013 是一个基于 Web 的开放式报告系统,用于生成交互式报告。报告可在 Internet Explorer、Excel 或 Word 中使用,并可用于 Adobe reader (PDF)。Information Server 可以访问过程值和报警,也可与 WinCC/PCS7 OS 以及 ProcessHistorian 结合使用。

通过 Internet Explorer,您还可以访问 Information Server 的 Web 应用程序。除生成报告外,您还可以使用 Web 界面来管理 Information Server。报告内容可以图形和表格形式来表示。SIMATIC Information Server 2013 可与 WinCC 和 ProcessHistorian 一起安装,或安装在另外的 PC 上。标准 PC 用户可使用 Microsoft Word 和 Excel 来创建具体报告。对于与客户特定相关的报告或复杂报告,可以使用免费获得的 Microsoft Report Designer 软件来生成。

 

2. 重要功能概览

  • 从 WinCC、PCS7 OS 和 SIMATIC ProcessHistorian 访问归档数据
  • 基于 Web 创建和制作报告
  • 可使用标准工具 MS Excel 和 MS Word 来制作具体报告模板
  • 使用基于 MS Reporting Services 的报告系统来生成更复杂的定制报告模板
  • 自动循环和基于事件的报告生成(PDF、Excel、Word)
  • 集中存档以及通过电子邮件自动分发生成的报告
  • 通过访问保护和用户管理确保数据安全性

3. 操作系统、MS Office 版本和 Internet Explorer

  • Windows 2003 Server R2 标准版(32 位)
  • Windows 2008 Server R2 SP1 标准版(64 位)
  • Windows 7 SP1 (32 位/64 位) Professional、Enterprise、Ultimate
  • Internet Explorer V8.0 及更高版本
  • Microsoft Excel 和 Word 的 Office 外接程序,适用于版本 2003、2007 和 2010 (32 位)

4. 订货数据

产品 订货号
SIMATIC Information Server 2013“基本软件包”

- InformationServer

- Information Server - 客户端访问(3)

- Information Server - 数据源访问(1)

6AV6361-2AA01-3AA0
Information Server - 客户端访问(1) 6AV6361-2BD01-3BB0
InformationServer - 客户端访问(3) 6AV6361-2BE01-3BB0
Information Server - 客户端访问(5) 6AV6361-2BF01-3BB0
Information Server - 客户端访问(10) 6AV6361-2BG01-3BB0
Information Server - 数据源访问(1) 6AV6361-2CD01-3BB0
Information Server - 数据源访问(3)

                                             

6AV6361-2CE01-3BB0

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.