×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 6877511, 文档发布日期 2005年7月4日
(0)
评估

在S7-300/400 DP主站上运行S7-215DP

  • 文档
  • 涉及产品




问题:
如何配置CPU 215-2DP作为DP从站?

解答:
本条目描述了如何在 CPU 315-2DP主站上配置CPU 215-2DP从站。 STEP 7 V5.x和Micro/WIN 32 V3.x用于配置。

配置STEP 7 V5

  1. 创建新项目。
  2. 添加S7-300站到该项目。
  3. 打开硬件编辑器。
  4. 添加电源和CPU 315-2DP。为进行测试,在CPU的属性中配置一个标记字节作为时钟标记。
  5. 将CPU 215-2DP附加到DP段。CPU215-2DP放置在
    “PROFIBUS DP \ SIMATIC \ S7-200 CPU 215-2DP”
    下的硬件目录中。< br>
  6. 必须添加一个输入/输出模块到CPU 215-2DP。本例使用“2 bytes out / 2 bytes in”模块。该 模块放置在硬件目录“...\S7-200 CPU 215-2DP\...”下。
    标记 CPU 215-2DP。将模块拖放到打开的表中。

  1. 创建从站的输入和输出域的地址。
  2. 双击模块并在打开的对话框中输入起始地址。

  1. 输入内存域,CPU 215-2DP将输入和输出存放在该域内。
  2. 双击CPU 215-2DP。打开“Properties - DP slave”
  3. “Parameter Assignment”标签中指定CPU 215-2DP的V存储器的偏移量。该例中偏移量为5000。这意味着DP输入在VB5000 或VB5001中,DP输出在VB5002 或VB5003。

  1. 设置总线参数。在“General”标签中点击“PROFIBUS”按钮。在打开的对话框中选择“Network Settings”标 签。
    注意事项:
    “STEP 7 - Micro / WIN” 可只将传输速率设置到19.2K波特。但是总线系统速率可以并且必须更高(高达12M波特)。h h h 然后CPU自动设置到该速率。不管在“STEP 7 - Micro / WIN”上作了何种设置,都会发生这种情况。
  2. 将传输速率设为19.2 kbaud。

  1. 保存硬件配置。
  2. 为进行测试,将时钟标记传送到输出字节0。比如,通过以下命令在OB1中进行该操作
    L MB 1
    T AB 0
  3. 加载配置到CPU 315-2DP

在Micro/WIN 32中参数化CPU 215-2DP

  1. 打开Micro/WIN 32并创建一个新项目。检查到CPU 215-2DP的连接是否可用。

  1. 如有必要,使CPU类型和所使用的硬件相匹配。
  2. 双击系统块。为接口1分配用于PROFIBUS通信的参数。

重要事项:

接口设置必须与STEP 7中的PROFIBUS设置匹配:
PROFIBUS地址4, 最大地址126, 波特率 19.2。

  1. 传输系统块到CPU。将CPU切换回RUN状态。重启CPU 315-2DP。
  2. 打开状态表检查通信。值VB50000必须用作时钟标记。

下载:< br>样例包含STEP 7 V5和上述的Micro/WIN 32 V3硬件和通信配置。

315DP215.exe ( 95 KB )

“315DP215.exe”文件拷贝到一个单独目录并通过双击启动该文件。 STEP 7 V5 和Micro/WIN 32 V3项目 及所有相关子目录自动解压缩。这样就可以通过SIMATIC管理器或Micro/WIN 32 编辑器打开和编辑解压后的项目。

关键字:
主站-从站通信





安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接