×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 72853691, Beitragsdatum: 06.05.2013
(0)
Bewerten

CEMAT V8.0 mit CEMAT Hotfix vom 17.04.2013 für SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1 freigegeben

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

CEMAT V8.0 ist nach der Installation des CEMAT Hotfix vom 17.04.2013 für den Betrieb mit SIMATIC PCS 7 V8.0+SP1 freigegeben. Es ist zuerst SIMATIC PCS 7 V8.0+SP1, danach CEMAT V8.0 und abschließend das CEMAT Hotfix vom 17.04.2013 zu installieren. Darüber hinaus sind keine weiteren Voraussetzungen zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie bei der Umsetzung oder bei der Neuerstellung von CEMAT-Projekten zusätzlich die Informationen zur Aktualisierung der Software SIMATIC PCS 7 V6.x oder V7.x auf V8.0 im Handbuch "SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1 - Software-Aktualisierung ohne Nutzung neuer Funktionen". Das CEMAT Hotfix vom 17.04.2013 ist bei Neulieferungen noch nicht in CEMAT V8.0 integriert.

Es wird im Download-Beitrag 72853389 zur Verfügung gestellt.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.