×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Descarga ID de artículo 73016883, Fecha del artículo: 21/12/2018
(8)
Evaluar

Archivos GSD para PROFIBUS: ET 200SP

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Archivos GSD para PROFIBUS: ET 200SP

Tipo de estación: IM 155-6 DP HF V4.2 (Rev.5)
Referencia: 6ES7 155-6BU01-0CN0
Versión: 10/2018
 Registrierung notwendig  ET200SP_DP_HF_V42.zip (185,6 KB)
SHA256 checksum: 9F95625E85B29902C951007EAA6F06CE577B2E1CDD0DC04ABD149398488FBBAD

Tipo de estación: IM 155-6 DP HF V3.1 (Rev.5)
Referencia: 6ES7 155-6BU00-0CN0
Versión: 08/2018
 Registrierung notwendig  ET200SP_DP_HF_V31.zip (179,8 KB)
SHA256 checksum: 152C7050E634349DD0A76D0A896D55F06B455D24B6CA9F34E7DA6BA52FF938E2

Tipo de estación: IM 155-6 DP HF V1.1 (Rev.5)
Referencia: 6ES7 155-6BU00-0CN0
Versión: 02/2014
 Registrierung notwendig  et200sp_dp_hf_v11.zip (68,7 KB)
SHA256 checksum: 78F097D5B313294DCACAA4DA29472189B51CC75759CA8772D3CF835922D78167

Tipo de estación: IM 155-6 DP HF V1.0 (Rev.5)
Referencia: 6ES7 155-6BU00-0CN0
Versión: 08/2013
 Registrierung notwendig  et200sp_dp_hf.zip (21,6 KB)
SHA256 checksum: 6C46233B17C707E1D3927E964C4284DD53090F09FB18BEC361E7812A805A9A04

Tipo de estación: IM 155-6 DP HF V4.2 (Rev.3)
Referencia: 6ES7 155-6BU0x-0CN0
Versión: 10/2018
 Registrierung notwendig  ET200SP_DP_HF_V42_Rev3.zip (155,7 KB)
SHA256 checksum: A0C4A83A8BF9F2763BBA5E6AE5D75BD2626CC25766CEA0A27C01808EF5435890

Tipo de estación: IM 155-6 DP HF V3.1 (Rev.3)
Referencia: 6ES7 155-6BU00-0CN0
Versión: 08/2018
 Registrierung notwendig  ET200SP_DP_HF_V31_Rev3.zip (151,1 KB)
SHA256 checksum: 6784B1AB83547B7677D3835445EAC54952E7209986047D06566DA4617C4481D2

FAQ: ¿Cómo se calcula la suma de comprobación SHA-256 de un archivo? 109483101

Nuevo archivo GSD para PROFIBUS Revisión 3 para ET 200MP y ET 200SP

Desde ahora, junto con los archivos GSD para PROFIBUS con Revisión 5, se dispone adicionalmente de un archivo GSD con Revisión 3.


Utilización de los archivos GSD

  • El archivo GSD Rev.3 sólo se debe utilizar cuando no se puede realizar la configuración con el archivo GSD Rev. 5.
  • Los archivos GSD con Revisión 3 se pueden utilizar en todas las herramientas de ingeniería que no soporten los archivos GSD con Revisión 5, como por ejemplo COM PROFIBUS. Pero muchas de las herramientas de ingeniería antiguas no permiten la instalación de archivos GSD nuevos debido a las nuevas palabras clave que contienen.
  • Con estos archivos GSD también se pueden utilizar los sistemas ET 200MP y ET 200SP dentro de módulos maestros PROFIBUS que no soporten el modo DP V1 con bloques de datos. En este caso no se pueden utilizar por supuesto todas aquellas funciones basadas en la comunicación de bloque de datos.


Puntos a tener en cuenta


  • Debido a las limitaciones de funcionalidad de diversas herramientas de ingeniería, estos archivos GSD en determinados módulos muestran parámetros que son soportados por los mismos.
  • Por ejemplo, en el módulo AQ 4xU/I ST (6ES7 532-5HD00-0AB0) se muestra que se puede parametrizar un rango de salida de +/- 5V. Pero este rango no lo soporta el módulo. Si se parametriza esto y la parametrización se descarga en el módulo, éste muestra un fallo de parametrización. Por favor, tenga en cuenta obligatoriamente en el manual de cada equipo qué parámetros soporta cada módulo.
  • Estos archivos GSD no son adecuados para la configuración DP-Master de un S5-95U debido a su volumen de direccionamiento limitado.




Descarga

Los archivos GSD Rev. 3 están disponibles a continuación para su descarga:

ET 200SP: 73016883

ET 200MP: 80206700


Los manuales (Manual Collection) para los sistemas ET 200MP y ET 200SP están disponibles a continuación para su descarga:

Manual Collection ET 200MP: 86140384

Manual Collection ET 200SP: 84133942

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit