×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 73016883, 文档发布日期 2019年6月18日
(8)
评估

PROFIBUS GSD 文件:ET 200SP

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
下载:ET 200SP 的 PROFIBUS GSD 文件

站类型: IM 155-6 DP HF V4.2(修订版 5)
订货号:6ES7 155-6BU01-0CN0
版本:01/2019
 Registrierung notwendig  ET200SP_DP_HF_V42.zip (187,1 KB)
SHA256 checksum: E4F7E1BAB65B4D78A56982585108001E500347E53AD3CA8EC156D8227E622499

站类型: IM 155-6 DP HF V3.1(修订版 5)
订货号:6ES7 155-6BU00-0CN0
版本:08/2018
 Registrierung notwendig  ET200SP_DP_HF_V31.zip (179,8 KB)
SHA256 checksum: 152C7050E634349DD0A76D0A896D55F06B455D24B6CA9F34E7DA6BA52FF938E2

站类型: IM 155-6 DP HF V1.1(修订版 5)
订货号:6ES7 155-6BU00-0CN0
版本:02/2014
 Registrierung notwendig  et200sp_dp_hf_v11.zip (68,7 KB)
SHA256 checksum: 78F097D5B313294DCACAA4DA29472189B51CC75759CA8772D3CF835922D78167

站类型: IM 155-6 DP HF V1.0(修订版 5)
订货号:6ES7 155-6BU00-0CN0
版本:08/2013
 Registrierung notwendig  et200sp_dp_hf.zip (21,6 KB)
SHA256 checksum: 6C46233B17C707E1D3927E964C4284DD53090F09FB18BEC361E7812A805A9A04

站类型: IM 155-6 DP HF V4.2(修订版 3)
订货号:6ES7 155-6BU0x-0CN0
版本:01/2019
 Registrierung notwendig  ET200SP_DP_HF_V42_Rev3.zip (156,9 KB)
SHA256 checksum: 38122880B5083301063BE7E9FB33AE57FFF8F06E26DA423959A6231E58B82419

站类型: IM 155-6 DP HF V3.1(修订版 3)
订货号:6ES7 155-6BU00-0CN0
版本:08/2018
 Registrierung notwendig  ET200SP_DP_HF_V31_Rev3.zip (151,1 KB)
SHA256 checksum: 6784B1AB83547B7677D3835445EAC54952E7209986047D06566DA4617C4481D2

FAQ: 如何确定文件的SHA-256验和 109483101

适用于 ET 200MP 和 ET 200SP 的新 PROFIBUS GSD 文件修订版 3

除了之前的 PROFIBUS GSD 文件修订版 5 之外,现还额外提供有 GSD 文件修订版 3


使用 GSD 文件

  • 仅当使用 GSD 文件修订版 5 无法进行组态时才会使用此 GSD 文件。
  • GSD 文件修订版 3 可用于所有不支持 GSD 文件修订版 5 的工程组态工具(例如 COM PROFIBUS)。还有许多旧的工程组态工具不允许安装较新的 GSD 文件,因为它们包含较新的关键词。
  • 这些 GSD 文件现在允许将 ET 200 MP 和 ET 200SP 模块用于不支持使用数据记录的 DP V1 操作的 PROFIBUS 主站模块。当然,在这种情况下,所有基于数据记录通信的功能均不能使用。



  • 由于许多工程组态工具都存在功能限制,因而在使用这些 GSD 文件时,可选择模块不支持的某些模块参数。
  • 例如,对于 AQ 4xU/I ST (6ES7 532-5HD00-0AB0),可组态 +/- 5V 输出范围。但是,该模块不支持此功能。将此类型的参数分配下载到该模块时,模块将显示参数分配错误。因此,对于每个模块,请注意设备手册中模块所支持的参数。
  • 该 GSD 文件不适用于 AG 95U 的 DP 主站组态,因为其地址容量有限。




下载

您可以在这里下载 GSD 文件修订版 3:

ET 200SP:73016883

ET 200MP:80206700


您可以在这里下载 ET 200 MP 和 ET 200SP 的手册(手册集):

ET 200MP 手册集:86140384

ET 200SP 手册集:84133942