×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 73257075, 文档发布日期 2016年5月1日
(10)
评估

怎样通过设备数据文件(GSD)将驱动装置集成到 TIA 博途中?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
SINAMICS系列驱动和第三方驱动不能在TIA博途中直接组态,需要用到SINAMICS Startdrive 选件通过GSD 或 GSDML 文件的方式集成到用户项目中。

描述
SIMATIC S7-1500 运动控制
每一个 SIMATIC S7-1500 CPU 都具有工艺功能,可以简便的控制驱动并使得用户可以快捷的实现运动控制的应用。如下图所示,所有 SIMATIC S7-1500 CPU 都具有一个 PROFINET 接口,可以用于连接驱动设备。对某些 CPU,例如 CPU 1516-3 PN/DP,还可以连接 PROFIBUS 设备。本例中连接的是HMI 设备和 SINAMICS 家族的 驱动设备。

a
图  01

如果 SINAMICS Startdrive STEP 7 选件包已经安装在 Totally Integrated Automation Portal(TIA 博途)中,那么就可以直接在 TIA 博途中使用 SINAMICS Startdrive 选件进行组态和调试 SINAMICS G120 驱动器。SINAMICS 家族的其它驱动器和第三方驱动不能使用此方式,但是这些驱动仍然可以在 TIA 博途中使用并由 SIMATIC S7-1500 用户程序控制。

在 TIA 博途中没有的驱动设备,可以通过设备数据文件,即 GSD 或者 GSDML 文件集成进来。下面提供的下载文档描述了如何将 GSD 或者 GSDML 文件集成和如何使用的详细解释。

下载

  73257075_faq_s7-1500_motioncontrol_antriebsanbindung-gsd_en.pdf (7,8 MB) 

注意
如果想使用等时模式,可以在此处找到更多的信息  109480489.


安全信息
西门子为其产品及解决方案提供工业安全功能,以支持工厂、解决方案、机器、设备和/或网络的安全运行。这些功能是整个工业安全机制的重要组成部分。有鉴于此,西门子不断的对产品和解决方案进行开发和完善。西门子强烈建议用户定期检查产品的更新和升级信息。
要确保西门子产品和解决方案的安全操作,还需采取适当的防御措施(例如:设备单元保护机制),并将每个组件纳入全面且先进的工业保护机制中。此外,还需考虑到可能使用的所有第三方产品。更多有关工业安全的信息,请访问:
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
要及时了解有关产品的更新和升级信息,请订阅相关产品的实时信息。更多相关信息,请访问:
http://support.automation.siemens.com.

最新修改
更新了文档,使其适用于 TIA 博途 V12 SP1 以上的版本。

附加关键字
同步,时钟诊断  


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.