×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 75330636, 文档发布日期 2018年6月28日
(5)
评估

在STEP 7 Professional (TIA Portal)中,如何使用基于CPU 集成 PROFINET 接口的MODBUS/TCP 通信指令块块?

  • 文档
  • 涉及产品
S7-300、S7-400 CPU 和 IM151-8 PN/DP CPU 的集成 PROFINET 接口可以进行 Modbus/TCP 通信,这个FAQ给出了在TIA Portal中的应用示例下载链接。

说明
"MODBUSPN" 块使 SIMATIC CPU 通过集成的 PROFINET 接口进行 Modbus/TCP 通信成为可能。在 STEP 7 Professional V13 Upd3 (TIA Portal V13 Upd3) 以及更高版本中,"MODBUSPN" 块已经包含在“指令”任务卡的 "通信> 其他 > MODBUS TCP" 中了。

 

注意

MODBUSPN 在STEP 7 Professional V13 SP1 (TIA Portal V13 SP1)并没有发布。必须是STEP 7 V13 SP1 Update 1

如果使用的是 TIA Portal V11 或 TIA Portal V12, 则必须从"Modbus_PN_CPU" 的块库中移植"MODBUSPN"块。该块库是 "SIMATIC Modbus/TCP PN CPU" 产品的组件,可在条目号103473853. 下载。

仅支持在已安装了STEP 7 V5.4 或 V5.5的PC上安装"Modbus_PN_CPU"库。以下是关于移植"Modbus_PN_CPU"库中的块到TIA Portal V11 或 TIA Portal V12的说明。 

  net_migration_library_modbus_pn_cpu_en.pdf (1,6 MB) 


用于STEP 7 Professional V11 (TIA Portal)的下载

本下载包含STEP 7 Professional V11 (TIA Portal)中创建的项目"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE.zip" 。该项目包含了 ET200S 或集成了 PROFINET接口的 S7-300/400 CPU 与第三方设备之间使用移植的Modbus块进行Modbus/TCP通信的例程。每一款CPU,都有一个被参数化为服务器站和客户机站的示例。

解压文件“MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE.zip” 到独的文件夹。然后就可以使用 STEP 7 打开并处理解压后的项目数据。


用于STEP 7 Professional V12 (TIA Portal)的下载
本下载包含STEP 7 Professional V12 (TIA Portal)中创建的项目 "MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V12.zip"。该项目包含了 ET200S 或集成了 PROFINET 接口的S7-300/400 CPU 与第三方设备之间使用移植的 Modbus 块进行 Modbus/TCP 通信的例程。每一款CPU,都有一个被参数化为服务器站和客户机站的示例。

解压文件"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V12.zip" 到一个单独的文件夹。然后就可以使用 STEP 7 打开并处理解压后的项目数据。  

 Registrierung notwendig  modbus_pn_cpu_example_v12.zip (3,1 MB) 

用于STEP 7 Professional V12 SP1 Upd2 (TIA Portal)的下载
本下载包含STEP 7 Professional V12 SP1 Upd2 (TIA Portal)中创建的项目 "MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V12_SP1_Upd2.zip"。 该项目包含了 ET200S 或集成了 PROFINET 接口的S7-300/400 CPU 与第三方设备之间使用移植的 Modbus 块进行 Modbus/TCP 通信的例程。每一款CPU,都有一个被参数化为服务器站和客户机站的示例。


解压文件"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V12_SP1_Upd2.zip" 到一个单独的文件夹。然后就可以使用 STEP 7 打开并处理解压后的项目数据。

 Registrierung notwendig  modbus_pn_cpu_example_v12_sp1_upd2.zip (3,6 MB) 

用于STEP 7 Professional V13 Upd3 (TIA Portal)的下载
本下载包含STEP 7 Professional V13 Upd3 (TIA Portal)中创建的项目"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V13_Upd3.zip"。 该项目包含了 ET200S 或集成了 PROFINET 接口的S7-300/400 CPU 与第三方设备之间使用移植的 Modbus 块进行 Modbus/TCP 通信的例程。对于每一款CPU,都有一个被参数化为服务器站和客户机站的示例。
解压文件"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V13_Upd3.zip" 到一个单独的文件夹。然后就可以使用 STEP 7 打开并处理解压后的项目数据。

 Registrierung notwendig  MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V13_Upd3.zip (4,0 MB) 

Download for STEP 7 Professional V13 SP1 Upd1 (TIA Portal)
本下载包含STEP 7 Professional V13 SP1 Upd1 (TIA Portal)中创建的项目"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V13_SP1_Upd1.zip "。 该项目包含了 ET200S 或集成了 PROFINET 接口的S7-300/400 CPU 与第三方设备之间使用移植的 Modbus 块进行 Modbus/TCP 通信的例程。对于每一款CPU,都有一个被参数化为服务器站和客户机站的示例。
解压文件"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V13_SP1_Upd1.zip" 到一个单独的文件夹。然后就可以使用 STEP 7 打开并处理解压后的项目数据。

 Registrierung notwendig  MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V13_SP1_Upd1.zip (5,5 MB) 

用于STEP 7 Professional V14 (TIA Portal)的下载
本下载包含STEP 7 Professional V14 (TIA Portal)中创建的项目 "MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V14.zip"。该项目包含了 ET200S 或集成了 PROFINET 接口的S7-300/400 CPU 与第三方设备之间使用移植的 Modbus 块进行 Modbus/TCP 通信的例程。对于每一款CPU,都有一个被参数化为服务器站和客户机站的示例。

解压文件"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V14.zip" 到一个单独的文件夹。然后就可以使用 STEP 7 打开并处理解压后的项目数据。

 Registrierung notwendig  MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V14.zip (1,1 MB) 

用于STEP 7 Professional V14 SP1 (TIA Portal)的下载
本下载包含STEP 7 Professional V14 SP1 (TIA Portal)中创建的项目 "MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V14_SP1.zip"。该项目包含了 ET200S 或集成了 PROFINET 接口的S7-300/400 CPU 与第三方设备之间使用移植的 Modbus 块进行 Modbus/TCP 通信的例程。对于每一款CPU,都有一个被参数化为服务器站和客户机站的示例。

解压文件"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V14 SP1.zip" 到一个单独的文件夹。然后就可以使用 STEP 7 打开并处理解压后的项目数据。

 Registrierung notwendig  MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V14_SP1.zip (1,4 MB) 

用于STEP 7 Professional V15 (TIA Portal)的下载
本下载包含STEP 7 Professional V15 (TIA Portal)中创建的项目 "MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V15.zip"。该项目包含了 ET200S 或集成了 PROFINET 接口的S7-300/400 CPU 与第三方设备之间使用移植的 Modbus 块进行 Modbus/TCP 通信的例程。对于每一款CPU,都有一个被参数化为服务器站和客户机站的示例。

解压文件"MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V15.zip" 到一个单独的文件夹。然后就可以使用 STEP 7 打开并处理解压后的项目数据。

 Registrierung notwendig  MODBUS_PN_CPU_EXAMPLE_V15.zip (2,8 MB)

更多信息
关于 MODBUS/TCP 通信话题的详细信息请查看:

http://www.siemens.en/s7modbus

  • "MODBUSPN" 指令 V1.1版本的详细信息请查看:
  •   ModbusTCPPNCPUen.pdf (7,0 MB) 

    安全性信息
    为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
    https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.