×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 75795361, 文档发布日期 2013年11月13日
(4)
评估

如何利用S7-1200的程序控制指令重新 配置PROFIENT接口?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

描述
对于 SIMATIC S7-1200,从 CPU V2.0固件开始,STEP 7 (TIA-Portal) 提供 T_CONFIG 指令可以通过编程控制 CPU 集成 PROFINET 接口的配置。


图. 01

可以设置如下接口配置:

  • IP 参数: IP 地址,子网掩码,路由地址
  • PROFINET IO 设备名

配置数据存储在 "Conf_Data" 结构体数据类型中。


图. 02

以PLC数据类型创建 "Conf_Data" 结构体数据类型。
它包含系统指定的数据类型:

  • IF_CONF_Header
  • IF_CONF_v4
  • IF_CONF_NOS

说明
正确使用 T_CONFIG 指令需要注意以下几点:
 

序号. 步骤
1 CPU 属性中,在 "Ethernet address" 下,选择想修改的设置:
下列设置可以被改变:
  • IP 地址、子网掩护码和路由地址。
  • PROFINET 设备名

必须选择"... using a different method".


图. 03

2 此外,地址数据结构 IF_CONF_v4 或 PROFINET 设备名数据结构 IF_CONF_NOS 中的参数 "Mode" 必须为值 1 (= 配置数据永久有效)。
取决于是否只修改接口地址还是也要修改PROFINET 设备名,必须设置 header 数据类型 IF_CONF_Header 中的 "SubfieldCount" 参数值为 "1" 或 "2" (= 结构体中的所有子域) (见图. 02).
3 对数据类型 IP_V4 ,以 "Array of Bytes" 输入每一个要修改的地址。


图. 04

4 以 "Array of Bytes" 方式一个字符一个字符的传送要修改的 PROFINET 名到 NOS 参数。
要遵从PROFINET名字的命名规则(如, 最多240个小写字符、数字、连字号、句号).
PROFINET 名可以短于 240 字节但必须大于 2 字节。
必须根据 "PROFINET 名字长度 + 6"来修改 "Length" 变量。


图. 05

表 01

安全提示
警告
本条目描述的功能和解决方案主要限于实现自动化任务。此外,如果该系统与工厂其它部分或整个互联网有连接,请注意必须采取适当的安全 措施以遵循相应的工业安全标准。更多信息参见条目ID: 50203404.

下载
学习 T_CONFIG 指令,可以参考下面的例子项目。
它包含通过操作面板 KTP 600 Basic PN 修改 PROFINET 接口的配置。
当T_CONFIG 指令使用时,HMI 通过 "Change connection" 事件与新配置了PROFINET接口的控制器同步建立通讯。
由于 KTP 600 Basic PN 不支持无类别域间路由(CIDR),最后的8位组IP地址只能在C类网络中修改。
KTP 600 Basic PN 也可以在没有硬件时由 STEP 7 V11 模拟。
项目中的 IP 地址如下:

  • 控制器: 192.168.0.1 (修改为 192.168.0.200)
  • HMI: 192.168.0.201


图. 06

KTP 600 Basic PN 用户接口包含下列元素:

  • IP 字符串: 转换 IP 地址为字符串,以用于 "Change connection" 事件
  • IP 地址: 新的IP 地址(只有最后的8位可以编辑)
  • 子网掩码: 新的子网掩护码(不可编辑)
  • 路由器地址: 新的路由器地址(不可编辑)
  • PN 名字: 新的 PROFINET 设备名
  • REQ: 执行 T_CONFIG 指令和 "Change connection"
  • PN 名字按钮: 切换开/关,决定是否修改 PROFINET 设备名
  • 显示HMI的最后一条系统消息

要进行确认,在 STEP 7 V11 中,可以通过刷新可访问节点来检查 IP 分配,通过"Online & Diagnostics" 模式下的"Assign name"功能来检查PROFINET设备名。

下载包括 "S7-1200_T_CONFIG.zip" 项目.
复制 "S7-1200_T_CONFIG.zip" 到一个单独的文件夹,双击解压后,可以使用STEP 7 V11 SP2 Update5 打开并处理项目。

S7-1200_T_CONFIG.zip ( 2768 KB )   

附加信息
T_CONFIG 的详细信息参见 S7-1200 自动化系统手册 (条目ID 36932465) 以及 STEP 7 Basic V11.0 SP2 系统手册(条目ID 57199536).

创建环境
本FAQ中的截图和下载项目由 STEP 7 V11 SP2 Update 5 创建。

附加关键词
IP 修改

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.