×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 76278125, 文档发布日期 2020年5月6日
(10)
评估

如何在CPU不切换为STOP并且不影响已下载的变量值的情况下将改变的数据块下载到S7-1200/S7-1500?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
对于S7-1200 V4 及以上和S7-1500CPU, 可以在运行模式下修改功能和数据块的接口。

描述
S7-1200 /S7-1500系列的 CPU 模块与 S7-300/400 系列的 CPU 模块相比,在下载更改的软件时的行为是不同的。例如,可以选择在运行或者停止模式下载改变的部分而不会影响已经下载的变量的当前值。在运行模式时,可以增加功能块的接口或者数据块的变量 ,并且可以修改已经在设备中正在可靠运行的 STEP 7 程序。

如果想下载全局数据块改变的部分或者功能块的接口到 CPU 中,而且不想改变当前值,在 TIA 中必须先在块的设置选项卡中激活存储器预留功能。然后声明所有变量放到预留区域中,当再次下载的时候,已经下载的变量不会受到影响。为了满足下载但不重新初始化”功能,下面的硬件和软件要求必须要满足:

  • STEP 7 (TIA Portal) V12 版本及以上
  • S7-1500 系列CPU S7-1200 系列 CPU V4及以上)
  • 用户创建的块 (不是库中提供的块)
  • 优化的访问方式 ( STEP 7 V12起,这是新创建的 DB 块默认的设置)

设置存储器预留区域

所有FBDB在非保持寄存器中都有100个字节默认的存储器保留设置。实例DB遵从FB设置。如果需要,可以改变存储器预留的大小或者在保持寄存器中定义额外的存储器预留。

 1.为了设置项目中所有新创建的块的存储器预留大小,选择菜单命令"Options > Settings

2.在导航区打开"PLC programming" 文件夹并点击"General"

3.在 "Download without reinitialization" 下定义为所有新创建的功能块和数据块定义存储器预留区域

. 1

下载后,预留的存储空间会 100% 的占用 CPU 的主存储区。即使预留的存储没有被使用,甚至是在保持存储器中,预留的保持存储也会 100% 的占用。在使用小存储空间的 CPU 时,注意设置好预留存储的缺省值,因为不是所有的数据块都需要 500 字节的预留值。


为单个FBs/DBs和保持存储器区域激活存储器预留功能

1.在项目导航中数据块上单击右键,在弹出的窗口中打开属性窗口

2.选择下载但不初始化标签并且激活“启用下载,但不重新初始化保持性变量能。



  . 2

3. 点击 OK 关闭对话框然后打开数据块。

4.保存和编译项目设置

5.打开块通过在工具栏点击“保持当前值”按钮使能存储器预留。现在可以将新声明的变量存储在预留存储器中,并且可以在不影响运行过程的情况下下载到CPU

. 3

6.在块中声明变量“保持”列可以选择使能或不使能“保持”。

7.项目导航右击块文件夹PLC1),在弹出菜单中选项命令“编译>软件(仅更改)”,通过编译后仅最新声明的变量加入到存储器预留中。

8. 然后在项目导航中右击块文件夹PLC1),在弹出菜单中选项命令“下载>软件(仅更改)”,通过下载,带有定义的初始值的最新添加的变量被初始化。在线已经存在的变量不会重新初始化,已经存在的变量的在线监视值保持不变。

下载改变的程序并且重新初始
如果想要重新下载改变的程序并且初始化,必须将变量从预留的保持存储区中移至常规存储区域中

1.      打开数据块在工具栏中点击“保持当前值”按钮。

2.      编辑数据块并下载进CPU,有两种不同的选项来初始化下载:

  • 仅有存储器预留功能未使能的块被初始化

取消使能存储器预留并通过“软件(仅更改)” 命令将块下载进CPU。

  • 所有使能了存储器预留的块都被初始化。
    执行菜单命令“编译 > 软件 (复位存储器预留)”,通过“软件(仅更改)” 命令将块下载进CPU。

注意

默认已为每个块预留了100个字节,如果未超出100个字节的限制,那么可以无需这些设置而直接进行下载,并且不初始化变量。

更多信息
可在TIA Portal 信息系统查找Basics of downloading without reinitialization.

创建环境
FAQ涉及的截图由STEP 7 (TIA Portal) V15创建

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。