×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 76325723, 文档发布日期 2016年5月1日
(39)
评估

如何完全卸载 STEP 7 (TIA Portal) 软件?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
可以通过MS Windows的功能或Inventory Tool (STEP 7 (TIA Portal) V13+SP1 或更高版本)完全卸载 STEP 7 (TIA Portal) 软件。

描述
在完全卸载 STEP 7 (TIA Portal) 软件之前请先备份您的项目,库和授权。以下对 STEP 7 (TIA Portal) 软件的卸载过程还包括如何从电脑上清除剩余的文件。这对下面这种情况尤其重要:当重装 STEP 7 (TIA Portal) 软件时被中断,提示必须先卸载 STEP 7 (TIA Portal) 软件,虽然之前已经卸载 STEP 7 (TIA Portal) 软件。

  1. 通常在控制面板中或使用 STEP 7 (TIA Portal) CD 光盘卸载全部的 TIA Portal 软件:
  1. 在控制面板打开“更改/删除程序”对话框,双击“Siemens Totally Integrated Automation Portal Vxx”应用程序。按照屏幕上的提示选择“yes”确认此消息。
  2. 或者使用 STEP 7 (TIA Portal) CD 光盘进行卸载操作。插入 CD 到电脑的 CD 光驱,打开 "Start.exe" 文件。选择对话框语言,然后选择“卸载”选项,并按照屏幕上的提示操作。
  1. 重新启动电脑。
  2. 使用搜索功能,在 Windows 资源管理器中删除所有的“Portal Vxx”文件夹。“Vxx”代表 V11 或 V12或V13。
    .
  3. 在 Windows 资源管理器中删除“MergeSysLib.log"”文件。这个文件在以下目录中:

在 Windows 7 (标准的安装目录)
C:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles\Setup

在 Windows XP (标准的安装目录)
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Siemens\Automation\Logfiles\Setup

图.01

注意
 如果 “C:\ProgrammData” 文件夹在您的电脑不可见,您必须在控制面板的文件夹选项使能 “Show hidden files, folders and drives“ 选项。以Windows 7为例设置如下:

  • "Start > Control Panel > Network and Internet > Display and Change > Folder Options > Tab: View > Advanced Settings..."


 图. 02

  1. 删除STEP 7 (TIA Portal) 日志文件。为此使用搜索功能。
  2. 清空回收站,卸载完成,现在可以重新安装 STEP 7 (TIA Portal) 软件。

在控制面板中卸载的备注信息
 如果你的电脑除了安装有 STEP 7 (TIA Portal) 外还安装了 STEP 7 V5.5 ,在使用“更改/删除程序”功能(要点 1.a)卸载 STEP 7 (TIA Portal) 的最后步骤可能会出现一个错误消息。产生这种现象的原因是某些软件(例如,SIMATIC NET V7/V8) 与 STEP 7 V5.5 不兼容。卸载结束后会产生一个软件卸载因错误被终止的文本摘要。但这并不意味着卸载是不正确的。尽管有这个消息,在大多数情况下软件能正常被卸载。更多这 方面的信息可查看日志文件。


图. 03

日志文件的最后,在“START SUMMARY 和 END SUMMARY”之间,可以看到卸载时发生的错误。如果看到“ERRORS=0”条目,尽管有错误消息但卸载成功的概率还是很大的。 这表示电脑上有存在不兼容的软件。

措施
不要在控制面板中卸载 STEP 7 (TIA Portal) ,而是使用 CD 按照要点 1.b 中的描述卸载。

通过 Inventory Tool 卸载
 在 STEP 7 (TIA Portal) V13+SP1 或更高版本中可以使用 Inventory Tool 完全卸载单独的TIA Portal 软件包 (STEP 7, WinCC, Startdrive,…)。Inventory Tool 位于 Windows 资源管理器的路径:

  • C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\306

运行 Inventory Tool 需要管理员权限。

  1. 双击西门子安装助手 "Inventory.exe" 打开 Inventory Tool。
     
  2. 在 "Uninstall command" 的输入区域中默认是 "All",点击 "Discovery" 按钮。系统会扫描所有已安装的西门子软件然后在 "Uninstall script" 表中列出,这个过程可能会花费几分钟时间。 
      
    注意
    条目为"SEPRO" 类型,版本为 "TIAP13" 的相关的已安装包(例如"SEBU_STEP7") 由黑体字突出显示。
     
  3. 右键点击每个想要卸载的软件条目,在弹出的菜单中选择 "Uninstall Unit" 。之后会为每个选择的软件生成一个查询并在 "Uninstall command" 的输入区域中列出。
     
  4. 点击 "Uninstall" 按钮开始卸载选中的软件包。
     
  5. 卸载完成后重新启动 PC。





更多信息
关于安装 STEP 7 (TIA Portal) 的更多信息和需求可查看条目ID: 50204569.

创建环境
本 FAQ 中的截图来自 Windows 7 SP1 企业版和STEP 7 (TIA Portal) V13+SP1。

关键字
版本冲突


评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。