×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 76722700, 文档发布日期 2013年11月11日
(10)
评估

STEP 7 V5.5 SP3 中文版已上市发布

  • 文档
  • 涉及产品

STEP 7 V5.5 SP3 中文版现已上市发布,可根据“订货信息”下面的说明进行订购 。另外,还可从 Internet 免费下载 STEP 7 V5.5中文版 Service Pack 3 (SP3) (条目号:77897564)。

内容:

  1. 订货信息
  2. 下载
  3. 系统要求
  4. 新增功能

1. 有关 STEP 7 V5.5 SP3 中文版的订货信息

订货号

产品名称

6ES7810-4CC10-0KA5 SIMATIC S7,STEP7 V5.5 SP3 中文版
单用户浮动授权
6ES7810-4CC10-0KE5 SIMATIC S7,STEP7 V5.5 SP3 中文版升级
(V3.X - V5.4 至 V5.5)
单用户浮动授权


STEP 7 V5.5 升级版:

已拥有 STEP 7 V3.x、V4.x、V5.0、V5.1、V5.2、V5.3 或 V5.4 的客户可以购买升级软件包。安装升级软件包的先决条件是拥有 STEP 7 V3.x、V4.x、V5.0、V5.1、V5.2、V5.3 或 V5.4 的有效授权。
 

一般情况:

STEP 7 V5.5 SP3 中文版在 DVD 光盘上提供,授权密钥在 USB 记忆棒上提供。STEP 7 中文版支持中文和英语。

在从 STEP 7 多语言版切换到 STEP 7 V5.5 中文版时,应注意以下问题:

在安装 STEP 7 V5.5 SP3 中文版之前,必须先卸载 STEP 7 和其它已安装的可选软件包。安装 STEP 7 V5.5 中文版之后,可像通常那样安装任何所需的可选软件包 (中文版和英文版)。没有中文版的可选软件包只能在英文环境中运行。STEP 7 V5.5 多语言版和 STEP 7 V5.5 中文版的授权没有任何差别。

文档:

STEP 7 的文档 (基本信息与参考手册) 以 PDF 文件的形式在产品 DVD 上提供。

2. 下载

STEP 7 V5.5 SP3 中文版可从网络上免费下载 (请参见条目号 77897564)。
 

3. 系统要求

支持的操作系统:

  • MS Windows XP Professional 中文版 SP3 (32 位)
  • MS Windows XP Professional 多语言用户界面包 (MUI) SP3 (32 位)
  • MS Windows 7 Professional 中文版 (32/64 位)
  • MS Windows 7 Ultimate (32/64 位)
    但是,没有发布 Windows 7 下的 Windows XP 运行模式。

注意事项:
阅读提供的 PDF 文件时需要使用 PDF 阅读器。

除 STEP 7 外,STEP 7 DVD 光盘上还在目录“CD2\Optional Components”中包含以下其它程序:

  • S7 Block Privacy,用于软件块的加密
  • S7 Web2PLC,用于将用户定义的网站集成在 CPU 中

有关详细信息,请参见自述文件:

西门子培训中心针对当前的 SIMATIC 主题提供了有用培训。
有关培训的信息,请参见条目号 28319910

4. STEP 7 V5.5 SP3 的新增功能

我们在以下文档中总结了 STEP 7 V5.5 和 SP3 中所推出的新增功能:

SP3 还将对模块库进行更新。下面是新支持的模块的列表:

为了能使用 STEP 7,以用户身份登录就足够了 (不用以来宾身份登录)。为了能安装 STEP 7 软件,您需要拥有管理员权限。为了通过 MS Windows 7 中的应用程序“Set up PG/PC interface” (设置编程器/PC 接口) 来设置模块,您还需要拥有分配给用户组“Siemens TIA Engineer”和“Network Configuration Operator”的权限。对于可选软件包,应注意这些软件包的适用权限。

安全免责声明

安全信息的确认

安装软件时,除了要确认授权条款外,还要确认附加安全信息。这是为了向客户表明,整个自动化解决方案需要一种全面的 IT 安全设计。若要获取详细信息,请访问以下网址:http://www.siemens.com/industrialsecurity

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。