×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 76780454, 文档发布日期 2013年8月8日
(3)
评估

通过USB接口使用STARTER软件调试G120

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

概述
G120可以采用面板BOP-2简单、方便地调试,也可以采用STARTER软件进行直观、精确地调试。本文主要介绍采用STARTER软件进行调试的步骤。
在调试前需做以下准备:
• 安装好传动系统(电机和变频器)。
• 在操作系统为 Windows XP、 Vista 或 Windows 7下,安装有 STARTER V4.2 或更高版本的 PC。如需升级 STARTER,请通过以下网址下载:(http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10804985/133100)
• 通过USB电缆连接PC和变频器

目 录

1 概述
2设置 USB 接口
3创建 STARTER 项目

  3.1 使用 STARTER 项目向导来创建项目
  3.2直接创建项目
4进入“在线”模式并进行基本调试
  4.1进入“在线”模式
  4.2基本调试的步骤
  4.2.1恢复出厂设置
  4.2.2 快速调试
  4.2.3 功能调试
5参数修改
  5.1 通过专家列表修改参数
  5.2 通过功能图修改参数
6通过STARTER备份和下载参数
  6.1将变频器的设置备份到 PC/PG(上传)
  6.2将 PC/PG 中的设置传送到变频器中(下载)
7 STARTER调试的其他功能
  7.1创建用户自定义的参数列表
  7.2输入端子的仿真功能
  7.3通过STARTER进行故障诊断

詳見鏈接PDF文件:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/76780454 ( 1678 KB )