×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 77467239, 文档发布日期 2013年11月29日
(14)
评估

借助于 XML 解析器,转换 SINAMICS 变频器的警告和错误消息并将其整合到 STEP 7/HMI 项目

  • 文档
  • 涉及产品
SINAMICS XML Parser 支持您直接在 HMI 操作面板上以纯文本形式显示 SINAMICS 错误消息。

对于 SINAMICS 变频器,我们提供了含有相应变频器的可能警告和错误消息的 XML 文件。变频器固件随附的这些 XML 文件也以纯文本的形式提供这些消息。
为了能够方便而有效地使用 XML 文件中的这种信息(例如,为实现可视化),必须将这些 XML 文件转换为适用的文件格式。

解决方案
SINAMICS XML Parser 会将 XML 文件中包含的警告和错误代码及相关文本转换为电子表格 CSV 格式。您可以将生成的 CSV 文件导入到 STEP7 文本库中,或者直接在 HMI 操作面板上以纯文本形式显示警告和错误消息。

优势

SINAMICS XML Parser 具有以下优势:

  • 使用方便:
    SINAMICS XML Parser 使用简单、直观。
  • 用途多样:
    可以读取包含 SINAMICS 变频器警告和错误消息的所有 XML 文件。
  • 诊断更快:
    来自 SINAMICS 变频器的消息以纯文本形式显示,因此能够更快响应。
  • 多种语言:
    可在一个文件中用所有语言汇总警告和错误消息。

安装前提条件
必须在 PC 上安装以下软件包之一:

  • STEP7 V5.5 或更高版本
  • TIA Portal V11 或 V12 或 V13 或 V14
  • SIMOTION Scout V4.1 或更高版本
  • SINAMICS MICROMASTER Starter V4.1 或更高版本

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 可能会自动安装,但这需要连接 Internet。


借助 XML 解析器将 XML 文件转换为 CSV 文件

将警告和错误消息集成到 TIA Portal V13 SP1 项目中

将警告和错误消息集成到 STEP 7 V5.x/WinCC/WinCC flexible 项目中

更多信息
将变频器的错误消息插入到 WinCC flexible/WinCC (TIA Portal) 项目中


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.