×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 77492231, 文档发布日期 2019年4月23日
(20)
评估

S7-1500 CPU、显示器、ET 200SP CPU 和 ET 200pro CPU 的固件更新说明

  • 文档
  • 涉及产品
S7-1500 CPU、显示器、ET 200SP CPU 和 ET 200pro CPU 的固件更新说明

说明:

更新固件时,应始终更新到相应订货号可用的最新 版本。之前的固件版本仅用作备份,以便用户可降级为原始版本。 固件的相应最新版本适用于该 订货号的所有版本。

更新 CPU 固件时,并非必须更新显示器,但建议进行此更新。


先决条件

在继续安装固件更新之前,请确保未使用 CPU 或显示器。


通过 STEP 7 (TIA Portal) 在线进行固件更新

  1. 下载所需 CPU 更新文件。
  2. 双击文件名解压缩文件。
  3. 在 STEP 7 的设备视图中选中 CPU。
  4. 在上下文菜单中,选择“在线和诊断”(Online & Diagnostics)。如果尚无在线连接,STEP 7 将尝试建立在线连接。
  5. 从“功能”(Functions) 文件夹中,选择“固件更新”(Firmware Update) 组。
    对于 CPU,可以选择要更新 CPU (PLC) 还是 CPU 的显示器。
  6. 在“固件加载程序”(Firmware Loader) 区域,单击“浏览”(Browse) 按钮,选择固件更新文件的路径。
  7. 选择所需的固件文件。“固件加载程序”(Firmware Loader) 区域的表格列出了可以使用所选固件文件进行更新的所有模块。
  8. 单击“开始更新”(Start Updating) 按钮。
    如果所选文件适用于模块,则文件将上传至模块。此过程可能需要几分钟。
    根据所使用的模块,可编辑选项框“更新后激活固件”(Activate firmware after update),也可以不编辑此选项框(始终激活)。

如果激活选项框,则模块将在成功上传后接受固件并使用新固件启动。

 

通过 SIMATIC 存储卡(STEP 7,TIA-Portal)进行离线固件更新

  1. 下载所需 CPU 更新文件。
  2. 双击文件名解压缩文件。
  3. 将 SIMATIC 存储卡插入编程设备/计算机的 SD 卡读卡器。
  4. 在项目导航的“读卡器/USB 存储器”(Card Reader/USB memory) 下选择 SIMATIC 存储卡所对应的驱动器。
  5. 在上下文菜单(单击鼠标右键)中选择命令“读卡器/USB 存储器 > 创建固件更新存储卡”(Card Reader/USB memory > Create Firmware Update Memory Card)。
  6. 通过文件选择对话框导航到固件更新文件。在下一步中,可以决定将删除 SIMATIC 存储卡的内容,还是将固件更新文件添加到 SIMATIC 存储卡中。
  7. 将包含固件更新文件的 SIMATIC 存储卡插入 CPU。

插入 SIMATIC 存储卡后,很快就会开始进行固件更新。

显示器将指示 CPU 处于“STOP - 固件更新”模式,并会执行固件更新。显示器将显示固件更新的进度。固件更新期间出现的所有错误也都会显示在显示器上。
固件更新完成后,显示器会显示现在可以拔出 SIMATIC 存储卡。
CPU 的 RUN LED 亮起黄色,MAINT LED 呈黄色闪烁。

如果想要以后使用 SIMATIC 存储卡作为程序卡,则必须手动删除固件更新文件。

 

通过 SIMATIC 存储卡(无工程组态系统)进行离线固件更新

  1. 下载所需 CPU 更新文件。
  2. 将 SIMATIC 存储卡插入编程设备/计算机的 SD 卡读卡器。
  3. 双击文件名解压缩文件。直接将固件更新文件保存在 SIMATIC 存储卡中。
  4. 将包含固件更新文件的 SIMATIC 存储卡插入 CPU。

插入 SIMATIC 存储卡后,很快就会开始进行固件更新。

显示器将指示 CPU 处于“STOP - 固件更新”模式,并会执行固件更新。显示器将显示固件更新的进度。固件更新期间出现的所有错误也都会显示在显示器上。
固件更新完成后,显示器会显示现在可以拔出 SIMATIC 存储卡。
CPU 的 RUN LED 亮起黄色,MAINT LED 呈黄色闪烁。

如果想要以后使用 SIMATIC 存储卡作为程序卡,则必须手动删除固件更新文件。

 

通过 S7-1500、ET200SP、ET 200pro Web 服务器更新固件(固件版本 V1.1.0 或更高版本)

有关固件更新的必要设置和执行操作,请参见功能手册“SIMATIC S7-1500 Web 服务器”(条目 59193560)。


通过 SIMATIC Automation Tool 更新固件

有关固件更新的必要设置和执行操作,请参见“SIMATIC Automation Tool”版用户指南(条目 98161300)。

 


 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。