×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 77940055, 文档发布日期 2013年7月23日
(20)
评估

在WinCC中如何使用VBS读取变量归档数据到EXCEL

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

1概述
介绍如何在WinCC项目中使用VBS脚本读取变量归档值,并把获取的数据保存成新的Excel文件。文中示例代码仅适用于以绝对时间间隔方式访问。

2软件环境
Windows XP SP3中文版、WinCC7.0 SP2 ASIA、Microsoft office Excel 2007

3访问原理
WinCC变量归档数据是以压缩的形式存储在数据库中,需要通过 WinCC连通性软件包提供的OLE-DB接口才能够解压并读取这些数据。关于WinCC连通性软件包的详细信息请参考连接:37436159

当使用 OLE-DB方式访问数据库时关键需要注意连接字符串的写法和查询语句的格式。连接字符串格式为“Provider=WinCCOLEDBProvider.1; Catalog= ***; Data Source= ***;”,其中Catalog为WinCC运行数据库的名称, 当修改项目名称或在其它计算机上打开原项目时, Catalog会发生变化。建议使用WinCC内部变量 “@DatasourceNameRT” 获得当前项目的Catalog。Data Source 为服务器名称,格式为“<计算机名称>\WinCC”。

3.1 查询语句格式
数据的查询语句的格式要求如下:
8 字节长 ValueID 的请求:
TAG_LLVID:R,<ValueID或ValueName>,<TimeBegin>,<TimeEnd>[,<SQL_clause>][,<TimeStep>]
4 字节长 ValueID 的请求:
TAG:R,<ValueID 或
ValueName>,<TimeBegin>,<TimeEnd>[,<SQL_clause>][,<TimeStep>]
其中:
ValueID:过程值归档变量的唯一标识符。
ValueName:过程值归档变量的名称,格式为“ArchiveName\Value_Name”,可以使用多个名称。
TimeBegin,TimeEnd:时间范围,格式 “YYYY-MM-DD hh:mm:ss.msc”。
SQL_Clause:SQL 语法中的过滤标准。
TimeStep:时间间隔。使用 <TimeStep> 时,必须将 <TimeBegin> 指定为绝对时间。禁止使用相对语句“0000-00-00 00:00:00.000”。
其中ValueID和ValueName的对应关系如下图所示:


图1 ValueID和ValueName的对应关系

3.2几种常用的查询需求和语句

1)绝对时间间隔

2)相对时间间隔

请注意,查询不能包含任何空格。习惯上,执行绝对时间查询时需要将查询的时间条件转换成UTC (协调世界时)时间。执行相对时间查询时请一定要注意相对时间的格式。建议使用MsgBox或者HMIRuntime.Trace等方式输出数值以检查格式是否正确。

3.3 查询结果
查询结果作为记录集返回。过程值归档的记录集结构如下表所示:


表1记录集结构

注意,WinCC的归档数据是使用UTC(协调世界时)时间保存的。因此在对数据进行查询和显示时,需要对时间进行适当的转换。

4组态介绍(以绝对时间间隔为例)

4.1准备工作

1)创建变量
其中:NewTag用于创建过程值归档,strBeginTime 和strEndTime用于存储查询条件。sVal是时间间隔参数。如下图所示:


图2 变量

2) 创建过程值归档
创建归档周期为一分钟的过程值归档。如下图所示:


图3 归档配置

3)创建Excel模板
在特定的路径下预先创建一个Excel文件作为模板,这样可以很好的控制输出格式。本例中在D:\WinCCWriteExcel下创建一个名称为abc.xlsx的Excel文件。如下图所示:


图4 Excel模板

4.2组态查询界面
画面上新建三个输入/输出域,分别用于输入开始时间、结束时间和间隔时间。按钮中执行用于访问变量归档数据的VBS脚本。


图5 查询界面

4.3关键脚本介绍

1)打开Excel模板
以后台方式打开之前创建好的Excel模板。其中sheetname作为变量可以定义Excel中Sheet的名字。
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
objExcelApp.Visible = False
objExcelApp.Workbooks.Open "D:\WinCCWriteExcel\abc.xlsx"
objExcelApp.Worksheets(sheetname).Activate
2)准备查询条件
主要是确定和格式化Catalog、UTC开始时间、UTC结束时间、时间间隔等查询条件。因为北京时间和UTC(协调世界时)时间相差8个小时,所以直接在程序中写入固定的时间差值。
Set tagDSNName = HMIRuntime.Tags("@DatasourceNameRT")
tagDSNName.Read
Set LocalBeginTime = HMIRuntime.Tags("strBeginTime")
LocalBeginTime.Read
Set LocalEndTime = HMIRuntime.Tags("strEndTime")
LocalEndTime.Read
UTCBeginTime = DateAdd("h" ,-8,LocalBeginTime.Value)
UTCEndTime= DateAdd("h" ,-8,LocalEndTime.Value)
UTCBeginTime = Year(UTCBeginTime) & "-" & Month(UTCBeginTime) & "-" & Day(UTCBeginTime) & " " & Hour(UTCBeginTime) & ":" & Minute(UTCBeginTime) & ":" & Second(UTCBeginTime)
UTCEndTime = Year(UTCEndTime) & "-" & Month(UTCEndTime) & "-" & Day(UTCEndTime) & " " & Hour(UTCEndTime) & ":" & Minute(UTCEndTime) & ":" & Second(UTCEndTime)
HMIRuntime.Trace "UTC Begin Time: " & UTCBeginTime & vbCrLf
HMIRuntime.Trace "UTC end Time: " & UTCEndTime & vbCrLf
Set sVal = HMIRuntime.Tags("sVal")
sVal.Read
另外,因为WinCC中对访问数据库的时间格式有特殊的要求。所以程序中增加了格式化时间的代码。更多详细资料请参考连接:
如何计算本地时间和 UTC 时间的时间差,如何转换 UTC 时间成 SQL 语句格式?22115636

3)读取数据并写入Excel中
本段代码主要是获取数据并按照一定的格式填写到打开的Excel文件中。其中sSql可以很灵活的定义开始和结束时间、排序方法和数据分析方法等。
'创建数据库联接
sPro = "Provider=WinCCOLEDBProvider.1;"
sDsn = "Catalog=" &tagDSNName.Value& ";"
sSer = "Data Source=.\WinCC"
sCon = sPro + sDsn + sSer
Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
conn.ConnectionString = sCon
conn.CursorLocation = 3
conn.Open
'定义查询的命令文本 SQL
sSql = "Tag:R,('PVArchive\NewTag'),'" & UTCBeginTime & "','" & UTCEndTime & "',"
sSql=sSql+"'order by Timestamp ASC','TimeStep=" & sVal.Value & ",1'"
Set oRs = CreateObject("ADODB.Recordset")
Set oCom = CreateObject("ADODB.Command")
oCom.CommandType = 1
Set oCom.ActiveConnection = conn
oCom.CommandText = sSql
'填充数据到Excel中
Set oRs = oCom.Execute
m = oRs.RecordCount
If (m > 0) Then
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,1).value=oRs.Fields(0).Name
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,2).value=oRs.Fields(1).Name
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,3).value=oRs.Fields(2).Name
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,4).value=oRs.Fields(3).Name
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,5).value=oRs.Fields(4).Name
oRs.MoveFirst
i=3
Do While Not oRs.EOF '是否到记录末尾,循环填写表格
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(i,1).value= oRs.Fields(0).Value
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(i,2).value=
GetLocalDate(oRs.Fields(1).Value)
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(i,3).value= oRs.Fields(2).Value
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(i,4).value= oRs.Fields(3).Value
objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(i,5).value= oRs.Fields(4).Value
oRs.MoveNext
i=i+1
Loop
oRs.Close
Else
MsgBox "没有所需数据……"
item.Enabled = True
Set oRs = Nothing
conn.Close
Set conn = Nothing
objExcelApp.Workbooks.Close
objExcelApp.Quit
Set objExcelApp= Nothing
Exit Sub
End If
注意:因为数据库中数据存储的时间戳是UTC时间,所以在显示的时候需要把UTC时间转换为本地时间,上段代码中的GetLocalDate函数就是实现这样的功能。本例中是在全局脚本的VBS-Editor中创建的该函数。添加函数的方法如下图所示:



图6添加时间转换函数

主要的代码如下:
Function GetLocalDate(vtDate)
Dim DoY
Dim dso
Dim dwi
Dim strComputer, objWMIService, colItems, objItem
Dim TimeZone
Dim vtDateLocalDate
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_TimeZone")
For Each objItem In colItems
TimeZone = objItem.Bias / 60 'offset TimeZone In hours
Next
If IsDate(vtDate) <> True Then
IS_GetLocalDate = False
Exit Function
End If
DoY = DatePart("y", vtDate)
dso = DatePart("y", "31.03") - DatePart("w", "31.03") + 1
dwi = DatePart("y", "31.10") - DatePart("w", "31.10") + 1
If DoY >= dso And DoY < dwi Then
'sommer
TimeZone = TimeZone + 1 'additional offset 1h in summer
End If
vtDateLocalDate = DateAdd("h", 1 * TimeZone, vtDate)
GetLocalDate = vtDateLocalDate
End Function
更多关于时间转换的信息请参考连接:
如何将本地计算机时间的时间戳(日期时间)转换成协调世界时 (UTC)?  24201113

4) 保存文件并释放资源
'释放资源
Set oRs = Nothing
conn.Close
Set conn = Nothing
'生成新的文件,关闭Excel
Dim patch,filename
filename=CStr(Year(Now))&CStr(Month(Now))&CStr(Day(Now))&CStr(Hour(Now)) +CStr(Minute(Now))&CStr(Second(Now))
patch= "d:\"&filename&"demo.xlsx"
objExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs patch
objExcelApp.Workbooks.Close
objExcelApp.Quit
Set objExcelApp= Nothing
MsgBox "成功生成数据文件!"
item.Enabled = True

5结果和建议

下图为程序执行的结果。仅供参考:


图7输出结果

建议:为了改善本地访问期间的性能,请输入“<计算机名称>\WinCC”作为数据源,而不是“.\WinCC”。为了提高系统的执行效率,建议仅读取少量的数据。为了避免可能造成的数据损失,建议在执行操作之前先退出Excel应用程序。
附代码仅供参考: GetLocalDate.txt ( 1 KB )           VBSReadPVDatatoExcel.txt ( 4 KB )

声明:
本文所述的方法为WinCC的高级用法,提供的代码程序仅供用户参考,西门子公司不提供任何调试和热线支持。敬请谅解!

关键词
WinCC、Excel、VBS、脚本、连通性软件包

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。