×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 78032126, 文档发布日期 2014年3月11日
(1)
评估

PCS7下的冗余IO编程

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

在对现场信号可靠性要求较高的应用环境中,PCS 7提供冗余IO的方式来实现AI、AO、DI和DO信号的冗余。

冗余IO方案的使用,使得即使在单个信号模块发生故障时也不会影响用户程序对现场信号的采集和现场设备的控制。

文章中以PCS 7 V6.1和V7.0两个版本分别描述了四种信号冗余的详细组态流程,包括硬件组态中的配置、CFC程序组态等等。基于这个文档,可以快速地在项目中完成冗余IO的配置和组态。

内容 下载
使用入门:PCS 7下冗余IO编程    附件 ( 5100 KB )   

表01. 应用文档

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。