×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 78615673, 文档发布日期 2013年12月9日
(0)
评估

在线软件产品兼容性工具使用入门

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

1 软件兼容性工具介绍
西门子产品家族中包括很多应用与不同产品的软件产品。由于不同软件产品的不同特性,所以类似“软件A的哪个版本与软件B的哪个版本兼容”这样的问题会经常被提及。为了方便用户确定这样的软件兼容性问题,西门子服务与支持网站提供了一个免费的软件兼容性检查工具,任何有关软件产品的兼容性问题都可以应用这个工具来确定。
可以通过如下链接进入软件兼容性工具主页面,如图1所示。
https://eb.automation.siemens.com/spice/kompatool/index.html?lang=en

在西门子服务与支持网站,与软件产品兼容性相关的FAQ中也会包含兼容性工具的网页的链接。


图1 软件兼容性工具主页面

通过软件兼容性工具,可以得到如下软件产品的兼容性信息:
> 各种SIMATIC 软件产品间的兼容性,例如TIA Portal,WinCC,STEP7,SIMATIC NET,PCS7等。
> SIMATIC 软件产品与第三方软件产品间的兼容性,例如计算机操作系统,杀毒软件等。

2 软件兼容性工具使用
通过西门子支持与服务网站提供的在线软件兼容性检查工具,可以得到包含至少两个软件产品间的兼容性列表。软件兼容性工具的操作非常简单、页面非常友好,用户只需按照兼容性工具页面提供的自动引导功能选择需要进行软件兼容性检查的软件产品,并最终选择页面右下方的“Show compatibility”(显示兼容性)按钮就可以得到已选择软件产品间的兼容性列表信息。软件兼容性工具的主要页面和使用方法介绍如下。

2.1选择第一个软件
打开软件兼容性工具页面后,在页面下方显示了所有可以选择的软件产品,根据需要选择要进行兼容性检查的软件。要通过软件兼容性工具确定与STEP7软件相关的兼容性信息,那么这里选择STEP7。这里只能选择西门子的软件产品,目前可选的软件包括PCS7, SIMATIC NET, STEP7, TIA PORTAL-Software,WinCC,WinCC ASIA,WinCC Flexible,如图2所示。


图2选择第一个软件

选择了一个软件后,页面会自动加载并进入下一个页面。在软件加载过程中会在页面上显示一个正在加载的图标。对于不同的软件产品可能会有另外一个与所选软件相关的软件的选择页。例如,选择STEP7,在下一个页面还要选择具体的软件,包括STEP7,STEP7 lite,STEP7 Mini,STEP7 prof. ,STEP7 Micro/Win,如图3所示。


图3

2.2选择软件的版本
第一个软件产品选择好后,进入软件版本的选择页面。在软件版本选择页面,显示了所有与所选择的软件对应的软件版本。在这个页面,可以选择特定的软件版本或选择“Any software version”(所有的软件版本),如图4所示。


图4 选择软件版本

2.3选择第二个软件
在选择好第一个软件和软件的版本后,进入到第二个软件的选择页面,在这个页面中选择需要进行兼容性检查的第二个软件产品,如图5所示。


图5 第二个软件选择页面

页面视图的主要组成及内容说明如下:
1、所有的可供选择的软件都以树形列表的形式显示在页面左侧。包括SIMATIC 软件,微软操作系统和其他软件产品三大类产品。
2、在树形列表中选择一个软件后,在页面的中间区域会出现与软件相关的软件版本信息。根据需要选择相应的软件版本。如果某些软件对应软件版本以灰色的形式显示,则表示没有相应版本软件的兼容性信息。
3、对于某些有补丁或Hotfix的软件版本,补丁包或Hotfix信息也会显示在中间区域,并需要进行选择。
4、预选择的软件显示在此,可以通过“Change Pre-selection“按钮进行重新选择。注意,如果执行了“Change Pre-selection“,则需要进行重新对第一个软件和第二个软件进行选择。
5、选择的第二个软件显示在此,可以参考本文“2.4改变已选择的软件”章节来删除已选择的软件。
6、确定好需要进行兼容性检查的软件后,在页面右侧底部的“show compatibility”按钮会生效。通过这个按钮可以进入兼容性列表,得到已选择的软件产品间的兼容性信息。

2.4 改变已选择的软件
如果想要改变已选择好的软件,可以通过如下方法:
> 通过“Delete previous selection ”按钮删除已有的第二个软件。
> 点击软件右侧的“ ”图标删除已有的第二个软件。
> 通过“Change pre-selection”按钮回到预选择软件页面,重新选择。

2.5 显示软件的兼容性
点击“show compatibility”按钮后,会进入到所选择软件产品的兼容性信息页面(Compatibility information),如图6所示。软件兼容性报告(Compatibility statement)分为三种形式:
> Compatible——兼容,选择的软件产品兼容。
> Incompatible——不兼容,选择的软件产品不兼容。
> Not possible to make a statement regarding the chosen SW components——没有相关软件的兼容性信息。


图6 软件兼容性信息

如果有关于软件兼容性方面的特殊限制或说明,也会在兼容性列表页面显示出来。通过将鼠标放在 图标上,可以得到关于兼容性说明的附加信息,如图7所示。


图7 附加信息及说明

2.6 打印兼容性报告
可以通过页面右上角的图标,打印生成的软件兼容性报告。


3 应用示例
为了更加更清楚地了解在线软件兼容性工具的使用方法和操作步骤,下面列举两个实际的软件兼容性检查示例,供使用时参考。

3.1 哪个版本的STEP7与Win7操作系统兼容
可以通过软件兼容性工具确定“哪个版本的STEP7与Win7操作系统兼容”,为此,需要借助软件兼容性工具进行如下操作。

1、登录软件兼容性工具网页,网页链接地址:https://eb.automation.siemens.com/spice/kompatool/index.html?lang=en

2、在第一个软件选择页面STEP7,如图8所示。并在下一个页面中选择STEP7。



图8

3、在软件版本选择页,选择“Any software version”(所有的软件版本),如图9所示。


图9


4、在第二软件选择页面的软件树中选择“Mirosoft productsMicrosoft WindowsMicrosoft Windows 7”,并在页面中间栏中选择“Microsoft Windows 7 professional (32-bit)”的软件版本,如图10。
选择好第二个软件后,已经选择好的STEP7(任意版本)和Microsoft Windows 7 professional (32-bit)软件都在页面右侧显示出来,同时“show compatibility”按钮也已经可用。


图10

5、点击“show compatibility”按钮,显示兼容性列表,如图11所示。在兼容性列表页面中,我们可以看到STEP7 V5.5版本与Microsoft Windows 7 professional (32-bit)操作系统兼容,其他版本的STEP7软件与Microsoft Windows 7 professional (32-bit)操作系统都不兼容。


图11

说明:
> 在兼容性列表的Comp列中图标 表示兼容,图标 表示不兼容。
> 可以通过列名称后面的图标 来改变列表的排列顺序。


6、在兼容性列表中,我们还可以看到其他与STEP7 V5.5相关的软件产品与Win7操作系统的兼容性列表也被显示出来,比如Automation License Manager,S7-PLCSIM等相关的软件组件。通过这个列表我们也可以方便、直观地了解到这些软件的兼容性信息,如图12所示。



图12

3.2 确定WinCC V7.0 SP2与STEP7 V5.5是否兼容
应用软件兼容性工具确定WinCC V7.0 SP2与STEP7 V5.5是否兼容,操作步骤如下。

1、登录软件兼容性工具网页,网页链接地址:https://eb.automation.siemens.com/spice/kompatool/index.html?lang=en

2、在第一个页面,选择WinCC软件,如图13。


图13

3、在软件版本选择页,选择“V7.0 SP2”,如图14。


图14

4、在第二软件选择页面的软件树中选择“Software for SIMATIC controller—>STEP7 programming softwareSTEP7”,并在页面中间栏中选择“STEP7 V5.5”的软件版本,如图15。
选择好第二个软件后,已经选择好的WinCC V7.0 SP2与STEP7 V5.5软件都在页面右侧显示出来,同时“show compatibility”按钮也已经可用。


图15

5、点击“show compatibility”按钮,显示兼容性报告。在兼容性报告页面中,我们可以看到WinCC V7.0 SP2与STEP7 V5.5兼容,如图16。


图16

6、在图16中,还可以看到一个“Further approval information”的按钮。点击这个按钮会进入另一个兼容性列表页,如图17所示。与选择软件相关的其他相关软件的兼容性信息都在这个列表中显示出来。比如Automation License Manager,Windows操作系统,杀毒软件等相关的软件组件。


图17

4 其他说明
在使用软件兼容性工具进行软件兼容性检查的过程中,需要注意以下内容。
1、软件兼容性工具随着新软件的不断发布而不断更新,存在一个不断发展和完善的过程。所以在使用过程中工具页面可能不完全与本文的截图一致,请以实际页面视图为准。
2、在软件兼容性工具的操作过程中,尽量使用工具页面提供的按钮来完成相关操作,不推荐使用浏览器上的按钮。

关键词
兼容性,工具,SIMATIC软件

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。