×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 78648446, 文档发布日期 2013年9月23日
(3)
评估

S7-1500 I/O 模块的固件更新

  • 文档
  • 涉及产品

描述:
在更新操作系统时,应更新到相关订货号产品可用的最新版本。更新前的版本最好也备份一下,以便根据需要恢复到初始版本 。固件的相应最新版本对于该订货号的所有版本均有效。


前提条件

安装固件更新前,请确保这些模块未在使用中。

在针对模拟量模块执行固件更新时,必须通过馈电单元为这些模块提供 24V DC 电流。

相关性

若在对分布式配置中的 I/O 模块进行固件更新,则相关的接口模块应具有最新固件版本。
在我们提供某个接口模块的固件更新时,会将以将该模块更新至最近固件版本。

通过 STEP 7 (TIA-Portal) 进行在线固件更新

条件:
该模块处于集中配置或分布式配置中 (通过 PN/IE 接口进行连接)。
尚未通过 GSD 对分布式 I/O 站进行组态。

  1. 下载所需的更新文件。
  2. 双击文件名对将该文件解压缩。
  3. 在 STEP 7 的设备视图中选中该模块。
  4. 在右键菜单中,请选择菜单命令“Online & Diagnostics”(在线与诊断)。
  5. 在文件夹“Functions”(功能)中,选择“Firmware Update”(固件更新) 组。
  6. 在“Firmware Update”(固件更新) 部分,请单击按钮“Browse”(浏览),以选择固件更新文件的路径。
  7. 选择匹配的固件文件 。“Firmware File”(固件文件)部分列出了可用所选的固件文件更新的所有模块。
  8. 单击“Start Updating”(启动更新) 按钮。
    若所选文件可由该模块解释,则会将该文件上载到该模块。
    根据使用的具体模块,选项框“Activate firmware after update”(更新后激活固件)可以编辑或者不能编辑 (即始终激活)。

    若此选项框已激活,则模块会在成功上载后接受该固件,并继续使用新固件。

 

通过 STEP 7 (TIA-Portal) 和存储卡进行离线固件更新

条件:
该模块位于一个集中配置中。

  1. 将 SIMATIC 存储卡插到编程器/PC 的 SD 读卡器中。
  2. 在项目导航区中的“Card Reader/USB Memory”(读卡器/USB 存储器)中选中含有该 SIMATIC 存储卡的驱动器。
  3. 在菜单“Project”(项目) 中,选择命令“Card Reader/USB Meory > Create Firmware Update Memory Card”(读卡器/USB 存储器 > 创建固件更新存储卡)。
    通过文件选择对话框浏览到固件更新文件 。下一步,您可以决定是否需要删除 SIMATIC 存储卡的内容,或者是否需要将固件更新文件添加到 SIMATIC 存储卡。
  4. 将含有固件更新文件的 SIMATIC 存储卡插到 CPU 中。
    固件更新将在插入 SIMATIC 存储卡后不久开始。
    显示屏上会显示 CPU 处于停止模式且正在进行固件更新 (STOP [FW UPDATE])。显示屏上会显示固件更新进度,以及更新过程中发生的任何错误。
    固件更新完成后,显示屏将会显示可以将 SIMATIC 存储卡取出。
    CPU 的 RUN LED 为黄色,MAINT LED 呈黄色闪烁。

 

使用 STEP 7 进行在线固件更新 (版本 V5.5)
条件:
该模块位于分布式配置中(通过 PN/IE 或 PROFIBUS 接口进行连接)。
已通过 GSD 组态分布式 I/O 站。

  1. 下载所需的更新文件。
  2. 双击文件名对将该文件解压缩。
  3. 在 STEP 7 中激活“Accessible Nodes”(可访问的节点)。
  4. 选择该模块所在的接口模块。
  5. 在菜单“Target System”(目标系统)中,选择命令“Update Firmware”(更新固件)。
  6. 在右键菜单中,请选择命令“Change Slot”(更改插槽),以选择插槽。
  7. 在“Firmware File”(固件文件)部分,请单击按钮“Browse”(浏览),以选择固件更新文件的路径。
  8. 选择匹配的固件文件。“Firmware File”(固件文件)部分列出了可用所选的固件文件更新的所有模块。
  9. 单击“Execute”(执行)按钮。
    若所选文件可由该模块解释,则会将该文件上载到该模块。
    根据使用的具体模块,选项框“Activate firmware after update”(更新后激活固件)可以编辑或者不能编辑(即始终激活)。

    若此选项框已激活,则模块会在成功上载后接受该固件,并继续使用新固件。


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。