×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 78683919, 文档发布日期 2014年2月25日
(13)
评估

STEP 7 V12 SP1 和 WinCC V12 SP1 的更新

  • 文档
  • 涉及产品


更新 3

此更新适用于以下产品:

  • STEP 7 Basic/Professional V12 SP1
  • WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V12 SP1

相比以前版本,有以下功能增强

STEP 7 Basic/Professional:

  • 可以将 GRAPH 块的内部参数声明为保留参数。
  • 创建 SCL 程序过程中的稳定性提高。
  • 与编程设备/PC 在线连接的设备的可访问性得到优化。
  • 使用库时的性能得到提高。
  • 使用 TIA Portal 时的稳定性得到改善。

WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional:

  • 用于显示引用和重新接线的子程序得到改进。
  • 借助用于 Panels 和 Runtime Advanced 的弹出面板,可通过切换到一个接口事件来触发函数列表。
  • 对变量的引用也可传输到用于 ActiveX 控件的 Runtime Advanced。

点击这里 (141 KB) 可以找到更新 3 的自述文件。 ( 141 KB )

安装说明:

  • Update 3 是累积性的,包括所有以前的更新。
  • 只有在已安装至少一个上述产品的情况下才能安装该更新。
  • 每次安装 STEP 7 V12 SP1 或 WinCC V12 SP1 后,必须安装最新更新。


STEP 7/WinCC V12 SP1 (12/2013) 更新 3:
 SIMATIC_TIAP_V12_0_SP1_UPD3.exe ( 188423 KB )  

_______________________________________________________________________________ 

更新 2

此更新适用于以下产品:

  • STEP 7 Basic/Professional V12 SP1
  • WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V12 SP1

相比之前版本,进行了以下功能增强:

STEP 7 Basic/Professional:

  • 根据联机帮助系统对指令“SETP:置位 I/O 区的位字段”和“RESETP:复位 I/O 区的位字段”进行了扩展。
  • 改进了使用库元素的稳定性。

WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional:

  • 改进了 VB 脚本中的过程变量处理。
  • 系统诊断:改进了运行时系统中的资源稳定性和使用情况。

点击这里 (88 KB) 可以找到更新 2 的自述文件。 ( 88 KB )

安装说明:

  • 只有在已安装至少一个上述产品的情况下才能安装该更新。
  • 每次安装 STEP 7 V12 SP1 或 WinCC V12 SP1 后,必须安装最新更新。


STEP 7/WinCC V12 SP1 (08/2013) 更新 2:
 SIMATIC_TIAP_V12_0_SP1_UPD2.exe (75039 KB) ( 75039 KB )

_______________________________________________________________________________ 

更新 1

TIA Portal V12 SP1 更新 1 仅用于系统用途,不提供给 TIA Portal 用户。
  

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.