Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 7878468, Beitragsdatum: 21.12.2001
(0)
Bewerten

Überschriften bei OP3-Bildern in ProTool V5.2 /SP2 projektieren

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
>

FRAGE:
Wie kann ich den OP3-Bildern Überschriften zuordnen, so dass die Bilder im Inhaltsverzeichnis aufgelistet werden?

ANTWORT:
In ProTool V5.2 / SP2 können Sie den OP3-Bildern keine Überschriften mehr zuweisen. Wenn Sie aber dennoch dem Bild eine Überschrift zuweisen wollen, damit es im Inhaltsverzeichnis angezeigt wird, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Projektieren Sie ein leeres Bild für ein OP7 und geben Sie diesem Bild eine Überschrift. Danach können Sie es in ein OP3-Projekt kopieren. Sie können die Überschrift jetzt nicht mehr ändern.

Hinweis:
Mit ProTool V6 können Überschriften zugewiesen werden.

Suchbegriffe:
Panels, Übersicht