×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 78788417, 文档发布日期 2017年6月6日
(9)
评估

在虚拟机中安装 STEP 7 (TIA Portal) 时需要注意什么?

推荐文档: 西门子工程师推荐阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
在虚拟机 (VM) 上安装STEP 7 (TIA Portal)时,在某些情况下可能会遇到不需要的系统属性。

描述
以下文档描述的虚拟机都是 VMware 公司的虚拟机。该文档将处理以下的几个主



项目存储在共享的设备上
如果将项目存储在共享设备上,在某些情况下可能会导致项目没有写权限。打开项目后,会收到如下消息:“打开项目 (0080:000014) - 存储区写保护"。此系统行为是由于访问共享设备造成的。 

补救措施
为了能够重新获得 TIA Portal 中项目的写权限,在“打开”对话框中指定如下路径:

  • \\vmware-host\Shared Folders\<Path on the hard disk>

如果直接访问共享文件夹,只能以只读方式打开项目。请按照如下方式获得写权限。

  1. 在 STEP 7 (TIA Portal) 中执行菜单命令 "项目 > 打开..." 。
  2. 然后在 "打开项目" 对话框中点击 "浏览" 按钮。
  3. 通过上面指定的路径导航到项目,例如:
    • \\vmware-host\Shared Folders\tmp\Project1\Project1.ap14.
  4. 选中后缀为 "ap14" 的文件点击"打开"。

此时程序不再有写保护,同时建议为上述网络路径使能 "登录时重新连接" 设置。

  1. 打开 Windows 浏览器导航到文件夹 "网络 > 共享文件夹" 。
  2. 右键单击"共享文件夹",在弹出的菜单中选择 "映射网络驱动器..."。
  3. 使能 "登录时重新连接"选项,点击"完成"。



 图 1



在 "Virtual Machine Settings" 对话框中进行必需的设置
在虚拟机中运行 STEP 7 (TIA Portal) 软件打开项目后,必须在 "Virtual Machine Settings" 对话框中为在线连接启用以下选项。

  1. 点击菜单命令 "Player > Manage > Virtual Machine Settings",打开 "Virtual Machine Settings" 对话框。
  2. 然后在 "硬件(Hardware)" 栏中点击 "网络适配器(Network Adapter)" ,在右边窗口栏进行如下操作。
    • 连接
    • 电源启动时连接
    • 桥接:直接连接物理网络
    • 重复物理网络连接状态
  3. 点击 "组态适配器(Configure Adapters)" 按键,启动网络连接,例如 "Intel(R)82579 LM Gigabit Network Connection"。
  4. 点击 OK 确认设置并关闭 "Virtual Machine Settings" 对话框。



 图 2



通过 PLCSIM Advanced 进行 TCP/IP 分布式通信
接下来举例说明,STEP7 (TIA Portal) 在第一个 PC 中,PLCSIM Advanced 在第二个 PC 的虚拟机中创建虚拟PLC。两台电脑都通过 TCP 连接,需要对这两个电脑进行以下设置。

  1. 在第一个 PC 中打开 STEP 7 (TIA Portal) 项目。
  2.  在项目栏中右击项目名称,在弹出的菜单栏中点击 "属性..."。
  3. 选择 "保护",使能该选项
    • "编译块时支持仿真".
  4. 第二个 PC 的 VMware 中设置图 2 所示的选项,例如:网络适配器类型选择为桥接模式。
  5. 见下表,为这些设备分配 IPv4 地址。


DeviceIPv4 address
电脑 1 (网)192.168.116.200
S7-1500 (电脑 1)192.168.116.10
电脑 2 (网卡)111.111.111.111
虚拟机中电脑 2 (网卡)192.168.116.123
虚拟机中 PLCSIM Advanced192.168.116.24

相关主题的更多信息参见手册 "SIMATIC S7-PLCSIM Advanced" ,如下:

Communication via TCP/IP.

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。