×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 80206700, 文档发布日期 2019年4月2日
(4)
评估

PROFIBUS GSD 文件:ET 200MP

  • 文档
  • 涉及产品
说明:站类型:IM 155-5 DP ST V3.0 订货号:6ES7 155-5BA00-0BA0...

说明:

站类型: IM 155-5 DP ST V3.0(修订版 5)
订货号:6ES7 155-5BA00-0BA0
版本:2019 年 2 月
ET200MP_DP_ST_V30.zip (43 KB)

SHA256 checksum-Prüfsumme: 29D2BE5AD9BBE36AD36028BD034745AF4277F465B891A8189417298FF6FD3D61

站类型: IM 155-5 DP ST V2.0(修订版 5)
订货号:6ES7 155-5BA00-0BA0
版本:2014 年 2 月
ET200MP_DP_ST_V20.zip (43 KB)

SHA256 checksum-Prüfsumme: 0909FF8C81E0037DFDCC7D4066871C8761DDFB3D3F9E904FC4E764DB4D954D46

站类型: IM 155-5 DP ST V1.0(修订版 5)
订货号:6ES7 155-5BA00-0BA0
版本:2013 年 9 月
ET200MP_DP_ST_V10.zip (8 KB)

SHA256 checksum-Prüfsumme: 5F86A542A17385050A41657DB86E9742F51B8019F1FAE5C3644D55D98C7F9502

站类型: IM 155-5 DP ST V3.0(修订版 3)
订货号:6ES7 155-5BA00-0BA0
版本:2019 年 2 月
Registrierung notwendig ET200MP_DP_ST_V30_Rev3.zip (46.6 KB)

SHA256 checksum-Prüfsumme: 2598B534C8F015C21C5107FE0D1CE83A3FE70F45D8CA00A67ED1A2AFCFEA3432

FAQ: Wie bestimme ich die SHA-256-Prüfsumme einer Datei? 109483101

适用于 ET 200MP 和 ET 200SP 的新型 PROFIBUS GSD 文件修订版 3


除了之前的 PROFIBUS GSD 文件修订版 5 之外,现还额外提供有 GSD 文件修订版 3


使用 GSD 文件


  • 仅当使用 GSD 文件修订版 5 无法进行组态时才会使用此 GSD 文件。
  • GSD 文件修订版 3 可用于所有不支持 GSD 文件修订版 5 的工程组态工具(例如 COM PROFIBUS)。还有许多旧的工程组态工具不允许安装较新的 GSD 文件,因为它们包含较新的关键词。
  • 这些 GSD 文件现在允许将 ET 200 MP 和 ET 200SP 模块用于不支持使用数据记录的 DP V1 操作的 PROFIBUS 主站模块。当然,在这种情况下,所有基于数据记录通信的功能均不能使用。



由于许多工程组态工具都存在功能限制,因而在使用这些 GSD 文件时,可选择模块不支持的某些模块参数。
例如,对于 AQ 4xU/I ST (6ES7 532-5HD00-0AB0),可组态 +/- 5V 输出范围。但是,该模块不支持此功能。将此类型的参数分配下载到该模块时,模块将显示参数分配错误。因此,对于每个模块,请注意设备手册中模块所支持的参数。
该 GSD 文件不适用于 AG 95U 的 DP 主站组态,因为其地址容量有限。



下载


您可以在这里下载 GSD 文件修订版 3:

ET 200SP:73016883

ET 200MP:80206700


您可以在这里下载 ET 200 MP 和 ET 200SP 的手册(手册集):

ET 200MP 手册集:86140384

ET 200SP 手册集:84133942







安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.