×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type bericht: FAQ ID van bericht: 80584521, Datum bericht: 04/26/2016
(0)
Beoordelen

What are we to understand by corrosive environmental conditions when using SIPLUS extreme?

  • Bericht
  • Heeft betrekking op product(en)
SIPLUS extreme - environmental conditions

Description
All our products are tested in accredited test laboratories in compliance with EN 60721-3-3 and EN 60068-2-52.

Devices belonging to the SIPLUS extreme family are designed so that any occurring toxic gas concentrations in the specified pollution classes do not have any impact on module functionality.

Guidelines previously specified such as ISA 71.04 no longer apply for SIPLUS products.
No explicit standard exists for testing and approving electronic devices for use under toxic gas in compliance with ISA S71.04 severity levels G1 to Gx. Reference to the ISA S71.04 standard in relation to all toxic gas concentrations in all SIPLUS extreme publications serves as a non-binding comparison only.

ISA 71.04 GX data is covered by the pollutant classes of the European standards EN 60721-3-3 and EN 60068-2-52. The following values apply to the aforementioned pollutant classes of EN 60721-3-3: 

 

Biologically active substances 3B2

Mold and fungal spores; except fauna

Chemically active substances, severity level 3

Salt spray

Chemically active substances 3C4

Environmental influence

Limit value:

SO2

40 mg/m³

H2S

70 mg/m³

Cl

3.0 mg/m³

HCl

5.0 mg/m³

HF

2.0 mg/m³

NH3

175 mg/m³

O3

2.0 mg/m³

N2O; NO; N2O3; NO2; N2O4; N2O5

20 mg/m³

Mechanically active substances 3S4

Sand

3,000 mg/m³

Dust (suspended substance content)

4.0 mg/m³

Contact person

If you have any further questions, please contact Technical Assistance::
Phone+49 (911) 895‑5900 (8:00 – 17:00 CET)
Fax+49 (911) 895‑5907
E-Mail technical-assistance@siemens.com 

Sending requests to Technical Support
http://www.siemens.com/automation/support-request

Further Information
For more information about SIPLUS extreme products see: http://www.siemens.com/siplus-extreme

Nota's in verband met security
Ter bescherming van technische infrastructuur, systemen, machines en netwerken tegen digitale dreigingen is het noodzakelijk om een alomvattend 'IT Security' concept te implementeren (en continu te handhaven) dat overeenkomt met de huidige stand van de techniek. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts een klein deel van een dergelijk concept. Meer informatie over 'Cyber Security' vindt u op
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Bericht beoordelen
geen beoordeling
Verzoeken en feedback
Wat wilt u doen?
Opmerking: de feedback heeft altijd betrekking op het actuele artikel/product. Uw bericht wordt naar de technische redacteurs van de Online Support gestuurd. We zullen binnen enkele dagen antwoorden als uw feedback dat vereist. Als we geen vragen meer hebben, zullen we geen antwoord meer sturen.