×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ ID de artículo 82140966, Fecha del artículo: 27/05/2014
(6)
Evaluar

¿Qué información hay que tener en cuenta en el STEP 7 (TIA Portal) cuando se reemplaza un S7-1200 V3 por un S7-1200 V4?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

Descripción
A partir del STEP 7 (TIA Portal) V13 se puede configurar el firmware V4 para las CPUs del S7-1200. Este artículo dispone de la información necesaria para reemplazar un S7-1200 V3 por un S7-1200 V4 dentro de la configuración del STEP 7. El cambio de la V3 a la V4 exige la sustitución del hardware de la CPU.

  • Ejemplo 1
    Se ha configurado la CPU 1212C DC/DC/Rly con referencia 6ES7212-1HE31-0XB0 (firmware V3.0). Para el firmware V4.0 se necesita tener la CPU 1212C DC/DC/Rly con el número de referencia 6ES7212-1HE40-0XB0.
     
  • Ejemplo 2
    Se ha configurado la CPU 1215C DC/DC/Rly con referencia 6ES7215-1HG31-0XB0 (firmware V3.0). Para el firmware V4.0 se necesita la CPU 1215C DC/DC/Rly con el número de referencia 6ES7215-1HG40-0XB0.

Información general
Antes de realizar la actualización al firmware V4, tenga en cuenta el capítulo "Migrar el firmware de un S7-1200 a partir de la V4" en la ayuda online del STEP 7 (TIA Portal) V13.

Hardware
Información adicional sobre las modificaciones del hardware está disponible en el manual del sistema del S7-1200 V4. Dicho manual se puede consultar en la página del Customer Support con número ID 91696622.

Programa de usuario
Recomendaciones e indicaciones para la programación óptima de los controladores SIMATIC S7-1200/S7-1500 están disponibles en las "directrices de programación para S7-1200/S7-1500". En éstos se explican de forma clara, algunas diferencias respecto a la arquitectura del sistema SIMATIC S7-300/S7-400, así como las nuevas posibilidades de programación. Esto ayuda al usuario a crear una programación óptima y estandarizada de las soluciones de automatización. Los ejemplos descritos se pueden utilizar de manera universal en los controladores de SIMATIC S7-1200 y S7-1500.

Las "directrices de programación para S7-1200/S7-1500" están disponibles en la página del Customer Support con el número ID 81318674.

Indicación
La actualización del firmware de las CPUs del S7-1200 sólo es posible de la V.1x a la V2.x. No se puede actualizar el firmware de la V2.x a la V3.x, ni de la V3.x a la V4.x. Las versiones de firmware V2.x, V3.x y V4.x necesitan el hardware adecuado para la CPU.

Conceptos de búsqueda ampliados
Directrices de programación

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit
Enlaces relacionados