×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 82255083, 文档发布日期 2018年5月3日
(2)
评估

测定典型RFID设置和S7站点及应答器之间的传输时间

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
SIMATIC提供多种多样的RFID系统,可以在生产技术中进行有效识别。为了给RFID系统在方案设计阶段作正确的选择,应能对规划SIMATIC设置的通信功效作出判断,这一点很重要。

在挑选正确部件方面的重要问题:

  • 哪些SIMATIC S7部件最适合规划中的自动化项目?
  • 在典型设置和系统中可期望多快从应答器到SIMATIC 控制器的传输时间?
  • 会出现哪些统计上的波动?
  • 通信对一个S7控制器的节奏(OB1)有何反作用?

下图显示了原则上的测量设置:




解决方案
为了回答上述提问我们对拥有SIMATIC部件的典型且对实际操作重要的设置作了测试。

该测试重点主要是测量数据包的运行时间,通过。 整个系统。即从S7站点到RFID应答器!

测试结果通过一个简便的 操作界面 作为 网络应用 提供给您。关于对测试值的正确解释请参阅在相关联机帮助中的测试边界条件。

测量值一览表:

测量值[ms] 描述 
 传输时间 - RFID Read启动读取作业与S7-CPU中通信块的正确认之间的时间
 传输时间 - RFID Write启动写入作业与S7-CPU中通信块的正确认之间的时间
 Inventory时间通信模块启动和正确认之间的时间,以 n 捕获UHF阅读器阅读字段中的应答器。(只对 UHF Reader RF680R 有意义) 
 循环时间 S7-CPU S7控制器中两个循环之间所需的时间
 PN-IO 更新时间 更新PN-IO线的时间 (取自TIA Portal中的配置)
  


操作界面的输出
利用互动式操作界面您可快捷地输入您所希望的设置。在性能数据表中可立即显示所选的测量值。



访问性能数据
点击相应的版本即跳转到性能数据网页

 版本测试时间点 测试过的组件  测试文档 测试链接
 V 2 2017年10月 - 2018年3月   (12,6 KB)   RFID_V2 
 V 1 3月- 8月13   (56,4 KB)   RFID_V1 


 

其他信息
全部所提供的通信性能测试数据的汇总页面


最新更改
利用最新RFID组件及S7-CPUs重新进行测试


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.